处理中...

铂电阻应用原理详解

时间:2019-04-02 15:32:59 来源:网络整理 有0人参与

更多

铂电阻

铂电阻,简称为:铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。它有PT100和 PT1000等等系列产品,它适用于医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。

组成部分

常见的Pt100感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成。

薄膜

薄膜铂电阻:用真空沉积的薄膜技术把铂溅射在陶瓷基片上,膜厚在2微米以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成薄膜元件。

特性

导体的电阻值随温度变化而变化,通过测量其电阻值推算出被测物体的温度,这就是电阻温度传感器的工作原理。Pt100传感器是利用铂电阻的阻值随温度变化而变化、并呈一定函数关系的特性来进行测温,其温度/阻值对应关系为:

(1) -200℃《t《0℃时,RPt100=100[1+At+B +Ct(t-100)] (2-1)

(2)0℃≤t≤850℃时,RPt100=100(1+At+B ) (2-2)

式中,A=3.90802× ;B=-5.80× ;C=-4.2735× 。

Pt100温度传感器的主要技术参数如下:测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002│t│),B级±(0.30+0.005│t│);热响应时间《30s;小置入深度:热电阻的小置入深度≥200mm;允通电流≤5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。

铂电阻温度特性曲线图分析

金属铂电阻器性能十分稳定,在-260~+630℃之间,铂电阻用做标准温度计;在0~+630℃之间,铂电阻与温度的关系如下:

其中(0℃时电阻)R0=100,A=3.9684×10-3,B=?-5.847×10-7。

有了温度与铂电阻的关系式,我们可以建立以下的模型,如图14-1所示。以V1代表温度T,压控多项式函数模块用来实现上述函数,其输出为电压值,由铂电阻的原理,模型模拟的应是电阻值,所以再加一个比例系数为1的压控电阻,因此输出电阻值按算式随温度值的变化而变化。

测量电路组成与原理:当温度变化时,热电阻的阻值随温度的变化而变化。对温度的测量转化为对电阻的测量,可将阻值的变化转化为电压或电流的变化输入测量仪表,通过测量电路的转换,即可得被测温度。测温电路由以下4部分组成。

稳压环节:

稳压环节用于为后面的电路提供基准电压,如图14-2所示。稳压二极管稳压电路的输出端接电压跟随器来稳定输出电压。电压跟随器具有高输入阻抗、低输出阻抗的优点。

稳压二极管稳压电路是简单的一种稳压电路,它由一个稳压二极管和一个限流电阻组成。从图14-3的稳压管稳压特性曲线可以看到,只要稳压管的电流,则稳压管就使输出稳定在附近,其中是在规定的稳压管反向工作电流下,所对应的反向工作电压。限流电阻的作用一是起限流作用,以保护稳压管;其次是当输入电压或负载电流变化时,通过该电阻上电压降的变化,取出误差信号以调节稳压管的工作电流,从而起到稳压作用。

设计稳压二极管稳压电路首先需要根据设计要求和实际电路的情况来合适的选取电

路元件,以下参数是设计前必须知道的:要求的输出电压、负载电流的小值和值(或者负载的值和小值)、输入电压的波动范围。

基本放大电路

本设计没有采用电桥法测量铂电阻,是因为铂电阻测温采用单臂电桥,单臂电桥本身存在一定的非线性,为了避免电桥引入的非线性,所以采用放大电路测温。

矫正环节

虽然在图14-1的模型中温度的二次项系数很小,但仍存在一定程度的非线性。图14-6为铂电阻测温的总体电路。

其中由运放U3和电阻R8、R9、R15组成的反向比例放大器为电路引入负反馈,可使电路输出的线形度变好。

输出范围的调节

铂电阻的阻值小且变化范围小,为了使输出变化明显,总体电路中又加上了反向比例放大电路,调节RW3的值可以调节输出电压的范围。

整体电路分析与设计

铂电阻测温的整体测量电路如图14-6所示,它由上节所介绍的各部分电路所组成,其中RW1用于基本放大电路调零,RW2用于调线性,RW3用于调节电压放大倍数。D1为稳压值为10V的稳压二极管,其直流电流为143mA。下面我们来对电路进行分析,并确定电路的参数。

稳压环节分析

将图14-6所示的稳压环节的输出端接一个负载电阻,如图14-7所示。为了确定这一负载电阻的大致范围,将与稳压环节相连的放大电路的输入端改接一个10V的直流源,然后对电路进行传递函数分析,其设置如图14-8所示,将新加入的直流源作为输入源(图中的vv11),电路的总输出端作为输出节点,接地端作为参考节点。传递函数分析的结果如图14-9所示,输入阻抗约为1.8KΩ。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 铂电阻