处理中...

保险丝电阻有什么特点

时间:2019-03-28 15:53:00 来源:网络整理 有0人参与

更多

在从前的电表中,都会使用保险丝来保护电表。但是现在保险丝已经被保险丝电阻所取代。下面云汉芯城就给大家介绍保险丝电阻有什么特点,保险电阻和保险丝有什么区别?

保险丝电阻的特点

电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。由于有二用的功能故成本随之降低。保险丝电阻可分为:金属皮膜保险丝电阻器、保险丝型绕线电阻器、保险丝型水泥电阻器。功率有:1/4W、1/2W、1W、2W几种,随着功率的增加,产品外观尺寸会不断变大。

保险丝电阻的阻值一般较小,大部分小于1欧姆,往往在电路中起采样电阻的作用,同时在浪涌发生时,或其他产生大电流,需要保护线路时发挥作用,熔断使电路断路产生保护作用。

保险电阻和保险丝的区别

保险电阻具有和保险丝相似的功能即电路过流时能够切断电流,也能起到保险丝的作用,因此很多人容易混淆,但是电阻的负载是有一定限度的,流经电阻的电流超过限度就会烧坏电阻,使电阻呈现开路状态。这个和保险丝的熔断保护是不太一样的。

保护功能包括过载保护和短路保护,即当电路出现不被允许的过电流直至极限的短路过电流时,保险丝必须在所规定的时间范围内动作,从而起到保护电路或部件的作用,而保险电阻的起动时间和动作持续时间等技术参数都不可能做到保险丝那样准确,过载电流保护无法得到保证,只能对短路电流起到一点作用。

保险丝的承载功能是有熔化热能值来加以保证的,使得保险丝能够承受必要开关次数的一定能量的脉冲冲击,我们在选用时需要加以计算和评估,而保险电阻本身没有类似的技术指标,用得小了会被脉冲冲断、用得大了就更没有保护功能。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)