处理中...

电阻的作用 测量 公式及电阻符号

时间:2019-03-22 15:42:46 来源:网络整理 有0人参与

更多

电阻(Resistance,通常用“R”表示),是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。而超导体则没有电阻。

一、电阻的作用

电阻:顾名思义,就是增加电流通过的阻力的。就象是在水渠中放入东西,能阻止水的顺利通过也是一个道理。

1、限止电流的通过量,起到限流的作用。

2、在串联电路中,起到分压作用。因使用电阻的大小和组合(串联或并联),可以起到升压和降压的作用。

3、在并联电路中,可以起到分流的作用。

当然,电容和电阻的基本道理,就是这些。但在电路中起的作用,却是千变万化的。

二、电阻的测量

1. 万用表测量法

把万用表转换开关拨至电阻挡(×1,×10,×100,×1K),选择适当的量程,两表笔短接后旋转调零旋钮使指针指在零刻线上,然后两表笔分别接触待测电阻的两端,从万用表指针所指的数值即可知道电阻值。(注:电阻值等于指示数值乘以所选量程的倍数)

2. 伏安法

器材:电流表、电压表、滑动变阻器、开关、电源、待测电阻和导线。

测量方法:电路如图1所示,用电压表测出待测电阻Rx两端的电压U,用电流表测出通过Rx的电流I,则Rx=U/I。

伏安法测电阻有内接法和外接法两种,如图1(a)和(b)所示。当待测电阻Rx的阻值远远小于电压表的内阻时,用图1(a)方法测量,误差较小;当Rx的阻值远远大于电流表的内阻时,用图1(b)的方法测量,误差较小。

3. 伏阻法

器材:电压表、阻值已知的定值电阻R0、阻值未知的电阻Rx、开关、电源和导线。

方法一、改接电表法:即通过移动电压表的位置来测量电阻。

方法二、开关通断法:即通过某些开关的闭合或断开,改变电路的连接情况来测量电阻。

三、电阻计算的公式

公式

电阻计算的公式   串联:R=R1+R2+R3+……+Rn   并联:1/R=1/R1+1/R2+……+1/Rn   定义式:R=U/I   决定式:R=ρL/S(ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积)。

四、电阻率

(1)定义或解释

电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。

(2)单位

国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米,常用单位是欧姆·平方毫米/米。

(3)说明

①电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。在温度变化不大的范围内,:几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。

②由于电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态。如一个220 V 1OO W电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。

③电阻率和电阻是两个不同的概念。电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻是反映物体对电流阻碍作用的属性。

五、电阻符号

电阻单位符号中文读做欧姆,希腊文欧米伽。

电阻的单位是欧姆,简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega)。1欧=1伏/安。比较大的单位有千欧、兆欧。用希腊字母“Ω”来表示。

欧姆的定义是一段电路的两端电压为1伏,通过的电流为1安时,这段电路的电阻为1欧。

欧姆——以国际欧姆作为电阻单位,它以等于109CGSM电阻的欧姆作为基础,用恒定电流在融冰温度时通过质量为14.4521克、长度为106.3厘米、横截面恒定的水银柱受到的电阻。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)