处理中...

电阻的作用及电阻计算公式及单位换算

时间:2019-03-20 15:25:43 来源:网络整理 有0人参与

更多

什么是电阻

定义:我们把导体对电流的阻碍作用称为电阻。当自由电子在金属导体里做定向有规则的移动时,要受到阻碍作用,如下图笔者绘制的类比演示。这电阻也好比我们的水渠里面的石头,阻碍了水(类比作电流)的流通。在电路图及计算公式中电阻用大写英文字母“R”或“r”表示(取电阻英文“Resistance”个字母)。

电阻是电路的基本参数之一,不仅电阻(常见的电子元件)有电阻外,几乎所有的导体都有电阻,比如金属导线、电灯泡、电烙铁等用电设备都是具有电阻的元件(有的电阻就是直接用金属导线绕成的)。

电阻的作用

电阻在电路中的作用:利用著名的欧姆定律可以利用电阻控制电路中的电压、电流。

电阻的主要物理特征就是可以变电能为热能,因此热水器中的发热元件、电灯泡、电烫斗就是利用了电阻的作用制成的。另外电阻有怕热的特性,当导体材料温度升高时材料的电阻率会增大(有些材料则表现为减小),因此利用电阻的这种特性可以制作温度测量计(不知道你看见过没,插一根“铁丝”就能测量温度的方法就是利用了这种电阻材料作用的)。

另外一些材料的电阻还会受到光线照射的印象,而利用这样的材料可以制成光敏电阻,利用这点作用可以方便的设计光控电路以及光的测量和光电转换等领域。

电阻公式

电阻的大小与导体的尺寸(比如导线的横截面)和导体的材料是密切相关的,计算公式如下:

公式中,L代表的是导电的导线长度,单位是米(m);S是导体的面积,单位是平方毫米(mm?);ρ(念作“rou”)称为导体的电阻率或者电阻系数,单位为Ω·mm?/m,这个根据不同材料而有所不同,每种材料在一定温度下是电阻率是相同的;R是表示导体的电阻,单位是欧姆(Ω)。

1Ω的物理意义:在导体两端加1V电压,产生1A电流,则该导体的电阻为1Ω

电阻单位

电阻的基本单位:欧姆(Ω),也可直接简称为“欧”,为了方便的较大数值电阻的书写,这个单位也和电流、电压一样常常会被简写,有千欧(KΩ)和兆欧(MΩ),它们之间与欧的转换关系是:1MΩ=1000KΩ、1KΩ=1000Ω

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)