处理中...

瓷片电容104耐压值是多少

时间:2019-03-18 15:35:50 来源:网络整理 有0人参与

更多

在瓷片电容上,我们经常会看到电容上有101、102、104这样的标识。那么,这样的电容阻值是多少呢,如何计算其电容值,他们的耐压值是多大,让我们一起看看。

电容器阻值计算方法:

电容器常用数码标记阻值,通常使用三位数标法,其具体含义是:

电容上标识的前两位是有效数字,第三位是前面数字的位率(即10的多少次方)。

电容数码标法的单位是pF(皮法=10^(-12)法)。

下面举例说明,比如:

104 标识 10 x 10^4 = 100000pF,又等于 0.1uF

又如:100 是 10 x 10^0 = 10pF

105 是 10 x 10^5 = 1000000pF = 1uF

跟普通电阻一样,电容器阻值的单位也是“欧”。

瓷片电容(器)的分类:

瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。

MLCC(1类)—微型化,高频化、超低损耗、低ESR、高稳定、高耐压、高绝缘、高可靠、无极性、低容值、低成本、耐高温,主要应用于高频电路中。

MLCC(2类)—微型化,高比容、中高压、无极性、高可靠、耐高温、低ESR、低成本。主要应用于中低频电路中作隔直、耦合、旁路和滤波等电容器使用。

(瓷片)电容、涤纶电容耐压值的判别方法:

1J代表 6.3X10=63V

2F代表 3.15X100=315V

3A代表 1.0X1000=1000V

1K代表 8.0X10=80V

数字为4,如4Z代表90000V。

电容器耐压的标注也有两种常见方法,一种是把耐压值直接印在电容器上,另一种是采用一个数字和一个字母组合而成。数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。

还有,阿拉伯字母 A /B / C / D / E / F / G / H / J / K /Z

相对应的耐压值为 1.0/1.25/1.6/2.0/2.5/3.15/4.0/5.0/6.3/8.0/9.0

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)