处理中...

耦合电容器的作用是什么

时间:2019-03-11 16:55:30 来源:网络整理 有0人参与

更多

耦合电容器,小编不知道小伙伴们是否听说过它,它对于我们生活中的一些电器上都存在。例如我们的家用电器电视机等等,它是一种电力设备,那么它对这些电器有什么作用呢?今天小编就来为小伙伴们介绍一下,希望对小伙伴们能有所帮助!

耦合电容器

耦合电容器是一种在电路网络上用于增强并且抵抗信号传递干扰的电容器。耦合电容器主要运用于一些家用电器或者一些高压的输电线路中,起到一个保护信号以及控制电能等功能。耦合电容器并不能作为单独的电力设备,使用的时候还需要结合阻波器以及滤波器一起使用。通过结合滤波器以及阻波器使用能有效的提高高压工频电流的稳定和保护高频设备的安全,有效的将高压强点和高频设备进行隔离,并且阻抗其他频率信号对工作频率信号的干扰。

耦合电容器的作用

耦合电容器的作用就是将强电系统和弱电系统进行隔离,并且提供一个高频信号的通路,而工频电流是无法通过高频信号通路进入弱电系统,能化的降低安全隐患。简单来说呢,就是为高频的弱电信号提供通路,并且阻止高压工频电流的通过,以此来隔离强点系统和弱电系统,也有更简单的说法就是“传递交流信号,阻断直流联系”。耦合电容器在配合电压抽取装置使用的时候还可以起到电压互感器的作用。

耦合电容器的工作原理

耦合电容器的阻抗值大小与电流的频率以及电容器的容量有关,所以说当同一容量的耦合电容器运用于两个不同频率电路的时候,对于工频的阻抗值很大,工频的使用频率一般为50Hz,而高频信号的频率一般为30~500kHz。也正是利用这一原理从而有效的阻止工频通过。

结束语:相信小伙伴们看完小编的介绍之后,对于耦合电容器有了一个大概的了解。耦合电容器在我们的电路之中是十分重要的存在,它不仅仅能保护电流稳定,在需要人工对电路进行操作的时候还能化的保护人身的安全。耦合电容器工作过程相对的比较复杂,小伙伴们也可以进行了解一下。好了,小编的介绍就到这里了,祝小伙伴们生活愉快!

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)