处理中...
时间:2019-03-07 15:51:58 来源:网络整理 有0人参与
在我们的日常生活中,麦克风(话筒)的使用频率可能并不算高,但对于一些人来说,麦克风却显得尤为重要。例如网络主播、歌手都离不开它;录音、会场等环境也都少不了它。也许你之前有听过麦克风有电容式和动圈式之分,也知道有森海塞尔 MK4、舒尔 SM58这类牛X的麦克风。那么他们之间到底有哪些区别?如果让你选一款适合自己的麦克风,你又该如何选择呢?
工作原理有什么不同:
所谓的动圈式麦克风(以下简称动圈麦)和电容式麦克风(以下简称电容麦),指的是麦克风收音头的类型,市面上常见的麦克风主要就分为这两种。那么二者在工作原理上有什么不同呢?动圈麦利用的是电磁感应原理,将导线线圈搭载于振膜上,再置于磁铁的磁场间,随着声压的变化在磁场中不断运动产生感应电流,从而将声音讯号转变为电讯号。它的换能原理与扬声器很相似。
而电容麦利用的是电容器的充放电原理,声音的震动带动了电容的一个极板(超薄金属膜),此极板的震动改变了两个极板间的距离,继而改变了电容。当电容变大时,电源对电容器充电;电容变小时,电容器则放电,从而使电路中产生电流,并将声音讯号转变为电讯号。
从结构上来说,动圈麦主要由线圈、振膜以及外壳组成,结构牢固、性能稳定、比较耐用,成本也容易控制。所以像平时我们在KTV里使用的麦克风,绝大多数都是动圈麦。当然还有另一个原因,动圈麦的使用也非常简单,连上设备就可以用,无需直流工作电压。
但对于电容麦来说,一切就变得没那么简单了。结构上,音头内部电容器的构造复杂、极板(超薄金属膜)比较脆弱、造价贵,而且怕潮湿、怕摔,维修费用高。此外,电容麦中还有一个放大器,需要电源供电才能工作。但由于麦克风体积的原因,这个电源通常都被设计成外接式,它的名字就叫做“幻象电源”(Phantom Power)。
所谓“幻象电源”供电,指的是在同一根音频信号线里,即可以传输音频信号电流,又可以传输直流电源电压。通常来说,电容麦大多数都需要48V的幻象电源,因此很多专业调音台也都内置48V幻象供电功能。不过也有专业人士反映,使用48V幻象电源会产生电流声,会影响终的录音效果,但笔者认为这也于一些专业人士对音质的吹毛求疵吧?不知关于这一点大家都怎么看。
驻极体电容麦:
另外,还有一种电容麦采用电池供电,被称为驻极体电容麦,它具有体积小、结构简单、电声性能好、成本低的特点,适合大批量生产。广泛应用于会议场合、语音通讯设备、录音笔、摄像机、手机等产品中。不过驻极体电容麦拾音的音质效果相对差一些,因此多用于对音质要求不高的场合。
音质有什么不同:
前面我们曾说过,动圈麦被广泛应用于KTV或演出等娱乐场合。除了成本低、使用简单以外,是否还有一些别的原因呢?这就需要从动圈麦的另一些特性说起。由于结构的原因,动圈麦的灵敏度比较低,频率响应也不够宽(频响范围50Hz~15kHz,而人耳可听频响范围是20Hz~20kHz)。因此它的高音域延伸不够好,对于微弱的声音感应也会比较迟钝(瞬时响应慢),简单说就是声音不够细腻,细节不够丰富。
但任何事物都有两面性,动圈麦在性能上的不足,却让它的音色显得比较柔润和朦胧,也让演唱者的歌声更加饱满圆润,或者说更好听。回想一下你在KTV唱歌时,即便是在关掉EQ的情况下,自己的声音也像是被添加了某些效果。另外,动圈麦对于周围环境噪音有着不错的抑制效果,这也是为什么它更适合用在比较嘈杂的场合。
而电容麦从参数上来看,显然要比动圈麦好看多了。它的灵敏度高、频响宽(20Hz~20kHz)、瞬时响应快、声音还原度高等特点,能够从容的处理高升压。电容麦的音色展现清晰亮丽,那些专业的歌手通常都选用电容麦,可以展现其天生优美的嗓音。因此电容麦被广泛应用于专业的人声演唱、录音室录音、影视录音、乐器拾音等场合。所以电容麦可以说是录音的选择。
但电容麦也同样不是完美的,由于其灵敏度过高,很容易将周围环境的噪音采集进来,所以像大型露天演出、影视同期等高噪音环境下,通常都不会使用电容麦。不仅噪音多,还可能会导致麦克风的损坏。而这时,动圈麦则派上了用场。
小节:动圈麦和电容麦也许并没有好坏之分,而是各自的用途不同而已。在噪杂的环境下,以及对音质没有极高的要求时,动圈麦是。而在专业录音,或需要优质清晰音质的场所,电容麦则是你的。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)