处理中...

有源器件和无源器件的区别 有源器件的分类有哪些

时间:2019-02-11 15:15:21 来源:网络整理 有0人参与

更多

有源器件和无源器件的区别是什么?无源元件主要是电阻类、电感类和电容类器件,它们的共同特点是在电路中无需加电源即可在有信号时工作。有源器件的分类有哪些?有源器件是指需要外加电源才可以工作的电子元件,它需要能量来实行它特定的功能,可以分为分立器件和集成电路两大类。

有源器件和无源器件的区别

有源器件是指需要外加电源才可以工作的电子元件,它需要能量来实行它特定的功能,有源器件一般用来信号放大、变换等,有源元件一般是指二极管、晶体管、场效应管。无源器件主要指在不需要外加电源的条件下,就可以显示其特性的电子元件。无源元件主要是电阻类、电感类和电容类器件,它们的共同特点是在电路中无需加电源即可在有信号时工作。无源器件是用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”的电子元件。笼统的说有极性的元件为有源元件,无极性的称谓无源元件。

有源器件的分类有哪些

电子管

电子管又名真空管,所以又称为电真空器件。

电子管不论二极还是多极,它都有阳极和阴极,阴极在外加电源的作用下,发射电子向阳极流动。外加电源可以直接加在阴极上,也可以加在另外的加热灯丝上。就是因为这个外加电源的存在,而统称为有源器件。电子管是早的有源电子元件,分二极管、三极管与多极管。随着电子技术的发展,电子管因其体积大、重量重、耗电大等等缺点,而先后让位给晶体管和集成电路。但是,在许多场合电子管继续发挥作用。例如:大功率发射机的末级功率放大;各类显示器的显示管;电视机的显像管等。

晶体管

晶体管属于半导体器件。导电能力介于导体与绝缘体之间的物质称为半导体。如硅、锗晶体都属于半导体。所以用这些晶体材料做成的电子器件,称为晶体管。它分晶体二极管和晶体三极管。

晶体管晶体二极管导体材料按导电特性可分为P型和N型两种,这两种半导体结合的介面称为PN结。PN结是构成各种半导体器件的基础。P区为正极,N区为负极。二极管的单向导电性,是二极管的重要的特性:正向导通、反向截止。二极管的主要用途是整流、检波及需要单向导通的电路。晶体三极管是电子线路的核心元件之一,尤其是在基本的电路放大路中广泛应用。晶体三极管由两个PN结组成。两个P型加一个N型的叫PnP型;两个N型加一个P型的叫NpN型。晶体三级管的重要参数是它的电流放大倍数B,其大小范围可从几倍到几百倍。晶体管中还有两种特殊管子,它们是晶闸管和场效应管,晶闸管原称可控硅。它的特点是用小信号控制大信号,其大小可达几百倍。常用的是可控硅整流和电路保护。场效应管是一种电压控制元件,其输出电流取决于输入电压的大小。其输入阻抗很高,放大失真小,所以被广泛应用于放大和数字电路中。

集成电路

电路顾名思义是将有源器件和无源器件及连接线等集中制造在一个很小的硅片上,再经引线和封装,形成一个有预定功能的微型整体。(符号为IC)。集成电路的优点是体积小、寿命长、成本低、可靠性高性能好。当前集成电路及大规模集成电路越来越被广泛的应用。

《有源器件和无源器件的区别 有源器件的分类有哪些》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)