处理中...

TF卡与micro SD引脚定义区别

时间:2019-01-09 15:25:06 来源:网络整理 有0人参与

更多

TF卡全名(TransFLash),又称T-Flash卡,全名:TransFLash,又名:Micro?SD,这是Motorola与SanDisk共同推出的记忆卡规格,它采用了的封装技术,并配合SanDiskNAND?MLC技术及控制器技术。是一种超小型卡(11*15*1MM),约为SD卡的1/4,可以算目前小的储存卡了。TF卡可经SD卡转换器后,当SD卡使用。利用适配器可以在使用SD作为存储介质的设备上使用。TransFlash主要是为照相手机拍摄大幅图像以及能够下载较大的视频片段而开发研制的。TransFlash卡可以用来储存个人数据,例如数字照片、MP3、游戏及用于手机的应用和个人数据等,还内设置版权保护管理系统,让下载的音乐、影像及游戏受保护;未来推出的新型TransFlash还备有加密功能,保护个人数据、财政纪录及健康医疗文件。体积小巧的TransFlash让制造商无须顾虑电话体积即可采用此设计,而另一项弹性运用是可以让供货商在交货前随时按客户不同需求做替换,这个优点是嵌入式闪存所没有的。

TF/SD卡规格及应用:

它的体积为15mmx11mmx1mm,差不多相等于手指的大小,是现时细小的记忆卡。它也能通过SD转接卡来接驳于SD卡插槽中使用。现时MicroSD卡提供128MB、256MB、512MB、1G、2G、4G、8G、16G和32G的容量。

详细说明:

◆体积约等于半张SIM卡,内设版权保护管理系统,适用于多项多媒体应用。

◆搭配适配器之后,使用于附SD卡槽的数码产品上。

◆尺寸:11mm*15mm*1mm。

◆适用机型:MOTO?E398,V8,V635,V360,A780,A840,A1000,E770,MS400,V1010,V980/SAMSUNG M339,M329,Z300,Z500,E848?/AMOI DV6,V3/nokia7310c等等。

TF卡容量:4G 2G 1G 512M

其主要应用于移动电话,但因它的体积微小和储存容量的不断提升,现在已经使用于GPS设备、便携式音乐播放器和一些快闪存储器盘中。

SD卡引脚定义如下:

针脚 名称 类型 描述

1 CD DAT3 I/O/PP 卡监测数据位3

2 CMD PP 命令/回复

3 Vss S 地

4 Vcc S 供电电压

5 CLK I 时钟

6 Css2 S 地

7 DAT0 I/O/PP 数据位0

8 DAT1 I/O/PP 数据位1

9 DAT2 I/O/PP 数据位2

TF卡引脚定义:只有一根地线,其它相同

《TF卡与micro SD引脚定义区别》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)