处理中...

CMOS是什么

时间:2019-01-08 14:12:53 来源:网络整理 有0人参与

更多

CMOS是什么

这个名词相信网友接触得不多,所以不了解也并不奇怪,那么CMOS是什么?现在云汉芯城小编就为大家科普一下。

CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),中文学名为互补金属氧化物半导体,制造技术和一般计算机芯片没什么差别,电压控制的一种放大器件,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带-电) 和 P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。

CMOS是组成CMOS数字集成电路的基本单元。


CMOS价格比CCD便宜,但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止,市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上。

CMOS针对CCD主要的优势就是非常省电,不像由二极管组成的CCD,CMOS 电路几乎没有静态电量消耗,只有在电路接通时才有电量的消耗。这就使得CMOS的耗电量只有普通CCD的1/3左右,这有助于改善人们心目中数码相机是“电老虎”的不良印象。CMOS主要问题是在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而过热。暗电流抑制得好就问题不大,如果抑制得不好就十分容易出现杂点。

CMOS制造工艺被广泛应用于制作数码影像器材的感光元件(常见的有TTL和CMOS),尤其是片幅规格较大的单反数码相机。虽然在用途上与过去CMOS电路主要作为固件或计算工具的用途非常不同,但基本上它仍然是采取CMOS的工艺,只是将纯粹逻辑运算的功能转变成接收外界光线后转化为电能,再透过芯片上的模-数转换器(ADC)将获得的影像讯号转变为数字信号输出。

相对于其他逻辑系列,CMOS逻辑电路具有以下优点:

1、允许的电源电压范围宽,方便电源电路的设计

2、逻辑摆幅大,使电路抗干扰能力强

3、静态功耗低

4、隔离栅结构使CMOS器件的输入电阻极大,从而使CMOS期间驱动同类逻辑门的能力比其他系列强得多。

CMOS是什么?小编猜测就算看完本文的科普知识,有不少网友还是看得一头雾水,一知半解吧?没有关系,只要记住CMOS的优点,以及对比CCD的区别,相信在选购手机或者数码相机时会有帮助。

《CMOS是什么》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)