处理中...

机械计数器结构及原理图

时间:2019-01-04 11:39:13 来源:网络整理 有0人参与

更多

计数是一种简单基本的运算,计数器就是实现这种运算的逻辑电路,计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能,计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成,计数单元则由一系列具有存储信息功能的各类触发器构成,这些触发器有RS触发器、T触发器、D触发器及JK触发器等。计数器在数字系统中应用广泛,如在电子计算机的控制器中对指令地址进行计数,以便顺序取出下一条指令,在运算器中作乘法、除法运算时记下加法、减法次数,又如在数字仪器中对脉冲的计数等等。计数器可以用来显示产品的工作状态,一般来说主要是用来表示产品已经完成了多少份的折页配页工作。它主要的指标在于计数器的位数,常见的有3位和4位的。很显然,3位数的计数器可以显示到999,4位数的可以显示到9999。

机械式计数器用于累加记录仪器或机械往返运动的次数,将计数器的辅入轴们动臂与仪器或机器联接即可进行拉动计数。数字直读显示,并有转动回零装置,回零后,仍可以从零开始作累加计数。JJ-75-II型拉动计数器主要用于纺织。机械。旷山。印刷。大型冲压。输送等等行业。

计数器截然地监测模具的活动,从中获得的监测数据,为模具的维修与保养程序提供参照。作业120℃。不可重新设定的机械式,7位数。别名:模具计数器,美国计数器,DME计数器,PROGRESSIVE计数器,机械式计数器 。

用途:用于塑胶模具上计数,精确百分之百,模具可以定数保养

机械计数器结构

多功能电子式计数器,包括有电源电路,其特征是由信号输入电路、信号处理电路、计数及显示驱动电路、计数状态控制电路、显示器构成,信号输入电 路由至少两条由限流电阻与开关串联构成的分挡开关电路并联构成的迭挡器、一端与选挡器输入端并联另一端与电源电路正极联接的输入方式控制开关、阳极与选挡 器输出端联接的发光二极管、阳极与发光二极管阴极联接。

集电极经电阻与电源电路正极联接的光电偶合器,阳极与光电偶合器阴极联接的整流二极管构成,信号处理电路由输入端与信号输入电路光电偶合器集电 极联接,其输出端经电阻与电源电路正极联接的施密特触发器、输入端与施密特触发器输出端联接的同相缓冲器、反相缓冲器,控制端分别与同相缓冲器、反相缓冲 器输出端联接,其输出端并联的两个膜拟开关、与模拟开关输出端并联的滤波电路构成,与同相缓冲器输出端联接的模拟开关的输人端接电源正极与反相缓冲器输出 端联接的模拟开关的输入端接公共地,计数及显示驱动电路由计数及显示驱动集成电路芯片和芯片工作辅助外围电路构成。

其计数输入端接信号处理电路输出端,其输出接显示器输入端,计数及显示驱动集成电路芯片为具有复位端和计数使能端的并对计数输入端的脉冲信号以 十进位方式计数的具有多位显示译码和直接驱动显示器进行数码显示的集成电路芯片,计数状态控制电路由一端接计数及显示驱动集成电路芯片复位端,另一端接系 统公共地的复位开关和公共端接集成电路芯片的计数使能端,其另外面端分别接电源电路正极和公共地的单刀双掷开关构成。

计数器应用包括通话、短信、数据等类别的记录,并支持用户自主选择清零日期,以及按照类别添加提醒数值,如用户可以选择每月任一一天,或者天、后一天作为记录循环清零日,同时添加通话时长、短信条数、数据流量数量的提醒节点。

计数器的应用极为广泛,不仅能用于计数,还可用于分频、定时,以及组成各种检测电路和控制电路。

为了使用方便,在有些单片集成计数器上还附加了异步置零、预置数、保持等功能,并设置了相应的控制端。

机械计数器原理图

《机械计数器结构及原理图》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)