处理中...

怎样识别色环电阻(下)

时间:2018-12-17 14:45:10 来源:网络整理 有0人参与

更多

现在科技迅速在发展当中,本文我们为大家深入讲解怎样识别色环电阻?(下),希望对大家有所帮助。

对照表


允许偏差(%)±10±5—±1±2——±0.5±0.25±0.1±0.05—±20温度关系/(×10 /℃)———100501525—105—1—

另外还有中间只有一道黑色色环的电阻 其阻值为零

识别要点

(1)熟记、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。

记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是快识的关键。具体是:

金色:几点几 Ω

黑色:几十几 Ω

棕色:几百几十 Ω

红色:几点几 kΩ

橙色:几十几 kΩ

黄色:几百几十 kΩ

绿色:几点几 MΩ

蓝色:几十几 MΩ

(2)从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红、橙、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。

(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。

(表示倍数的4环电阻的第3环或5环电阻的第4环是几就在有效数字后加几个0,若是负数,是几,有效数字的小数点就向左移几位。)

(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。

举例说明

例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数“4”和“3”代入,则其读数为4.3 kΩ。第四环是金色表示误差为5%。

例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数“1”代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%。

在某些不好区分的情况下,也可以对比两个起始端的色彩,因为计算的起始部分即第1色彩不会是金、银、黑3种颜色。如果靠近边缘的是这3种色彩,则需要倒过来计算。

色环电阻的色彩标识有两种方式,一种是采用4色环的标注方式,另一种采用5色环的标注方式。两者的区别在于:4色环的用前两位表示电阻的有效数字,而5色环电阻用前三位表示该电阻的有效数字,两者的倒数第2位表示了电阻的有效数字的乘数,后一位表示了该电阻的误差。

对于4色环电阻,其阻值计算方法位:

阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数

对于5色环电阻,其阻值计算方法位:

阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘数

例1:某4色环电阻色彩标识如下:

该电阻标称阻值=26*100=260,000,000Ω=260MΩ,误差范围±5%

综上所述,本文已为讲解怎样识别色环电阻(下),相信大家对怎样识别色环电阻(下)的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。

《怎样识别色环电阻(下)》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 色环电阻