处理中...

怎样识别色环电阻(上)

时间:2018-12-17 14:38:28 来源:互联网 有0人参与

更多

现在科技迅速在发展当中,本文我们为大家深入讲解怎样识别色环电阻(上),希望对大家有所帮助。

色环电阻识别方法是指电阻上面用了四道色环或者五道色环或者六道色环来表示电阻值 。可以从任意角度一次性的读取代表电阻值的颜色信息。

应用

色环标示主要应用圆柱型的电阻器上,如:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、保险丝电阻、绕线电阻。

识别顺序

色环电阻是应用于各种电子设备的多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:

技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的末一环。

技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在环和末一环中同时出现,使人很难识别谁是环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。

技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×1Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。

识别方法

在早期,一般当电阻的表面不足以用数字表示法时,就会用色环标示法来表示电阻的阻值、公差、规格。 主要分两部分。

部分:靠近电阻前端的一组是用来表示阻值。

两位有效数的电阻值,用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。

三位有效数的电阻值,用前四个色环来代表其阻值,如:69.8Ω,698Ω,69.8KΩ,一般用于精密电阻的表示。

第二部分:靠近电阻后端的一条色环用来代表公差精度。

部分的每一条色环都是等距,自成一组,容易和第二部分的色环区分。

三色环电阻

色环是十位数,第二色环是个位数,第三色环代表倍率。用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。

四色环电阻

四个色环电阻的识别:、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。

例子:棕 红 红 金

其阻值为12×10^2=1.2kΩ 误差为±5%

误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。

带有四个色环的其中、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数“代”进去,这样就可很快读出数来。

五色环电阻

五个色环电阻的识别:、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。 如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。

例:红 红 黑 棕 金

其电阻为 220×10^1=2.2KΩ 误差为±5%

色环是百位数,第二色环是十位数,

第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂颜色次,第五色环是误差率。

首先,从电阻的底端,找出代表公差精度的色环,金色的代表5%,银色的代表10%。上例中,末端色环为金色,故误差率为5%。再从电阻的另一端,找出条、第二条色环,读取其相对应的数字,上例中,前三条色环都为红红黑,故其对应数字为红2、红2、黑0,其有效数是220。再读取第四条倍数色环,棕1。所以,我们得到的阻值是220×10^1=2.2KΩ。即阻值在2090-2310之间都是好的电阻。 如果第四条倍数色环为金色,则将有效数乘以0.1。如果第四条倍数色环为银色,则乘以0.01。

六色环电阻

六个色环电阻的识别:六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。

综上所述,本文已为讲解怎样识别色环电阻(上),相信大家对怎样识别色环电阻(上)的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。

《怎样识别色环电阻(上)》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 色环电阻