处理中...

晶振不起振的问题总汇及解决方案

时间:2018-11-30 11:17:26 来源:网络整理 有0人参与

更多

在电子行业有一个很形象的比喻:晶振是数字电路的心脏,给数字电路提供稳定的时钟信号。如果晶振不工作了,将会影响到整个电路,所以电路中这个小小的晶振还是相当重要的。那么晶振不起振是什么原因?又该如何解决呢?云汉芯城小编收集整理了一些资料,希望能帮到大家。

1、 物料参数选型错误

例如:某产品需要匹配32.768KHz 6PF的晶振,结果选用12.5PF的,导致晶振不起振。

解决办法:更换符合要求的规格型号的晶振即可。

2、频率偏移超出正常值。

如果实际振荡频率超出了模块所需的频率范围,就会发生数据传输/接收错误,从而引起晶振不起振。

解决办法:选择合适的PPM值的产品。当电路中心频率正偏时,说明CL偏小,可以增加晶振外接电容Cd和Cg的值。当电路中心频率负偏时,说明CL偏大,可以减少晶振外接电容Cd和Cg的值。

3、晶振内部水晶片破裂或损坏

运输过程中损坏、或使用过程中跌落、撞击等因素都造成晶振内部水晶片损坏,从而导致晶振不起振。

解决办法:更换好的晶振即可。提醒注意:为了避免晶振在运输过程中发生强烈的碰撞,要用泡沫包厚一些;从高空中跌落、或发生过重压、撞击等情况的晶振,应禁止再使用。

4、晶振内部水晶片上附有杂质或尘埃

晶振在制作中有水晶片镀电极这一过程,即在水晶片上镀上一次层金或银电极,若空气中的尘埃颗粒附在电极上,或有金渣银渣残留在电极上,也会导致晶振不起振。

解决办法:更换新的晶振。提醒注意:水晶片镀电极要求在万级无尘车间作业完成,厂商的设备、车间环境及工艺直接关系到产品的品质问题。

5、晶振虚焊或者引脚、焊盘不吃锡。

出现这种情况一般就引脚出现氧化现象,或者引脚镀层脱落导致。

解决办法:晶振的储存环境相当重要,切记不可裸存,避免受潮。另外晶振引脚镀层脱落,可能跟晶振厂商或者SMT厂商的制程工艺有关,需要进一步确认。

6、 晶振出现漏气

晶振在制程过程中要求将内部抽真空后充满氮气,如果出现压封不良,导致晶振气密性不好出现漏气;或者晶振在焊接过程中因为剪脚等过程中产品的机械应力导致晶振出现气密性不良;均会导致晶振出现不起振的现象。

解决办法:更换好的晶振。在制程和焊接过程中一定要规范作业,避免误操作导致产品损坏。

《晶振不起振的问题总汇及解决方案》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 晶振