处理中...
时间:2018-11-09 14:12:10 来源:云汉芯城 有0人参与
在各式各样的电子电路中,电子元器件是其构成的基本单位,对于电子类人才来说,学习和掌握元器件的基础知识是基本的环节,合理的选择电子元器件是电子电路稳定和可靠的有力保障,因此,掌握电子元器件的性能和选择至关重要。下面看看云汉芯城小编为大家整理的相关内容吧。
、电阻器
电阻器在电子电路中得应用非常广泛,限流、分流 、降压 、负载及阻抗匹配等是电阻器在电路中的主要作用。
1、电阻器的性能
电阻器的主要技术参数有两项:标称阻值和标称功率。标称阻值是指电阻体表面上标注的电阻值,标称功率是指电阻器在直流或交流电路中,在一定大气压和规定的温度下,长期连续工作所允许承受的功率。电阻器的标称阻值和误差等级一般标注在电阻体上面,通常有直接标注法和色码(环)标注法两种方法,直接标注法就是直接将电阻器的标称值和误差等级的数字标注在电阻体上 实际使用中,电阻器表面上的单位常省略或简写;色码(环)标注法是为了能从电阻体的各个方向都能看清标注内容,有的电阻器用不同的色环来表示阻值和误差。
2、电阻器的选择
电阻器可分为固定式电阻器和可调(变)式电阻器两大类。根据材料和结构的不同又可分为:碳膜电阻器,金属膜电阻器和绕线电阻器。碳膜电阻器的化学稳定性非常高,且阻值可以达到很大,因为它是通过在真空中利用热分解的方法制作而成的。碳膜电阻器的额定环境较低,温度系数为负值,受外界因素的影响较小,而且其阻值的范围很广,价格也相对便宜,但是其本身体积比较大,制约其用于精密的电子电路。
金属膜电阻器由金属或者合金材料制成,阻抗性能优良,具有很大的工作环境温度范围,体积小,多用于小型的电子设备。绕线电阻器内部没有接触电阻,不存在电流噪声和非线性,稳定性较高,温度系数也比较低,多用于精密的电子电路或作为大功率电阻器。
第二、电容器
电容器具有贮存电能和释放电能的基本功能。在充电期间,电容器上的电荷按指数增长,电路中有一按指数衰减的充电电流。放电期间,电容器上电荷和电压按指数下降,电路中有一按指数衰减的放电电流。在充放电过程中,电容两端的电压不可能突变。
1、电容器的性能
电容器的容量和额定工作电压是电容器主要的技术参数。容量:几何结构和电介质的种类决定电容器的容量。两极板的有效面积越大,两极板间距离越小,同时电介质的介电常数ε越大,那么电容器的容量也就越大。 额定电压:指在规定的温度范围内,电容器能够长期稳定、可靠工作的可以承受的电压。其额定工作电压一般直接标在电容器表面之上。
2、电容器的选择
电容器一般可以分为固定电容器、 可变电容器和微调电容器三大类。根据电介质的不同,固定电容器又有云母电容、 有机膜电容、 电解电容等类别。下面将浅析对固定电容器的选择。云母电容器的性能优良,稳定性和精度都很高,具有去耦合和旁路的作用,通常用于高频电子电路中,但是云母电容器由于内部构造的缺陷,使用寿命比较短,在一般情况下尽量使用替代品。
有机膜电容器具有涤纶薄膜和聚碳酸酯薄膜两种类型,涤纶薄膜电容器的容量和电压范围较广,但是较易受环境温度和频率变化的影响,比较适应于低频电子电路。聚碳酸酯薄膜电容器刚好相反,它多适用于频率变化快和温度较高的环境,因此在高频电子电路中应用较为广泛。
电解电容器具有铝电解电容器和钽电解电容器两种,铝电解电容器性能较差,精度不高,稳定性较低,通常用于对电容器容量要求大,而对进度要求较低的情况。钽电解电容器性能优良,受温度和频率的影响很小,稳定性和精度都非常高,而且寿命也比较长,但是价格也比较高,通常用于航空和军事部门。
第三、晶体管
1、晶体二极管的性能和选择
二极管是一种具有单向导电特性或非线性电流电压特性的两极半导体器件。晶体二极管主要用于整流、检波、限幅、续流等目的。选用二极管时需要注意其两个主要参数:反向电压和正向电流。反向电压指的是二极管在反向电流增加时能够允许的反向电压值,若二极管已处于反向电压时,需要立即限制电流的大小,否则容易击穿二极管。正向电流指的是二极管允许通过的平均电流值,这主要由二极管的材质决定,超过正向电流时,二极管由于温度升高容易损坏。在选用二极管时,应该保证二极管满足电路稳压值的要求,同时在负载电流小时,二极管的功耗不会超过其额定功耗,由于二极管受温度的影响较大,因此在精密电路中应选择温度系数较小的二极管。
2、晶体三极管的性能和选择
三极管的用途非常广泛,对电流能够起到很好的控制,其主要作用是放大和开关。选择三极管时,要特别注意三极管的一些参数的极限值,这些参数的极限值绝对不允许同时选用两个及以上。集电极电压:指的是加载在三极管集电极上的反向电压值,超过反向电压值会造成集电极反向电流急剧增加,导致三极管的损毁。 集电极直流功耗:该参数和温度有关,温度越高,该参数应该降低。反向饱和电流:该参数值一般较小,与温度有很大关系,温度越高,该参数值越大。电流放大倍数:该参数一般在使用前进行实测,通常,该值在20~100较好,如果较高会致使性能不稳定。
《电子元器件的性能和选择》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城是全国供应链创新与应用试点企业,中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!
(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)