处理中...
时间:2018-11-05 16:08:23 来源:云汉芯城 有0人参与
电子元器件是构成电子产品的基本部件,是电子行业的产品,也是制造过程中常见的物料,有了电子元器件的质量作为保障,电子产品的功能就有了基础,电子产业的发展也才有了物质上和技术上的保障,为此,在电子产品的生产和电子产业的链条中都将电子元器件的检测工作作为核心之一。应该从电子元器件的类型与功能认知入手,明确电子元器件检测方法的意义,全面了解电子元器件故障的类型与原因,进而确定检测电子元器件故障的方法,是电子元器件检测的效率和准确性得到全面地保障,为电子产品生产打下技术基础,为电子产业振兴建设腾飞的平台。下面是云汉芯城小编搜集资料整理的关于电子元器件检测的方法,希望对你有所帮助。
1、电子行业常见的电子元器件
电子元器件一般是指具有一定功能的电子器件,常见的电子元器件有:电阻器类型器件、电容器类型器件、电感器类型器件、电子二极管、电子三极管,以及由上述器件组成的集成电路。电子元器件是制造和生产电子产品的基本物料,越是常见的电子元器件越决定电子产品的功能与质量,因此,要对电子元器件的性能和质量做到全面掌控,要发展出有效的检测方法和手段,做到对电子元器件性能的保证,加速电子行业的发展。
2、电子元器件的基本特征
电子元器件主要由两部分组成,一是元件部分,元件是在电子元器件加工过程中不改变化学成分的结构,不对电子元器件本身产生电压的效应和电流的影响。二是器件部分,器件是在电子元器件加工过程中改变化学成分,并会产生电子,进而影响电子设备电流和电压的部分。元件和器件根据设计结构,以技术为平台统一地发挥主要作用,在彼此相互协调,共同实现电子元器件的功能。
3、电子元器件检测的业界理解
检测电子元器件是电子行业生产过程中重要的环节,其主要目的是检验电子元器件的性能与安全,是否符合电子生产与电子行业的需要。电子元器件检测方法有很多,划分的出发点不同,检测也分为各种类型,例如:根据检测时间不同,可以将电子元器件检测分为事先检测和事后检测,事先检测以抽查和随机的方式对一个批次的电子元器件进行检测;事后检测是根据损坏或功能障碍而对电子元器件进行的检测。在电子元器件检测工作中由于电子元器件的复杂和多样性,因此其手法和要点也存在很大差异,只有选择适宜的方法和对应的手段才能够确保电子元器件检测的效率,进而控制电子元器件的品质,为电子产品的质量打下坚实的基础。
4、电子元器件的常见故障
4.1 电子元器件电路接点开路
接点开路是电子元器件常见的故障,基本原因是电子元器件生产和加工过程中出现接触不良、结构断裂、线路开焊、插拔口松懈,这一类型的故障容易通过电流表检验和电路检查而确定,是容易发现的电子元器件故障类型。
4.2 电子元器件损坏
电子元器件损坏的表现形式有很多,为常见的是电子元器件电阻熔断,比如:电子元器件保险电阻、线绕电阻出现过流而产生熔断。发生此类故障的原因主要是阻值的非正常化变大或变小。
4.3 电子元器件软件故障
软件故障的代表是电解电容器故障,电解电容器出现问题会产生漏电、电容量、电解电容器发热、PN结击穿等现象,电解电容器故障有一定的隐蔽性,在平时比较难以检测,进而难于修复。
5、电子元器件检测的方法
5.1 利用电阻器检验电子元器件
利用万用表将两表笔与电阻的两端相连接,根据读数进行判断。但是,万用表只可检测内部是否有短路、击穿以及漏电现象,测量精度不高。为了提高测量的精度,电阻标值来选择相适应的量程以及非线性的刻度关系,在全指针20%~80%弧度内选择中段位置为理想的状态。
5.2 利用三极管检测电子元器件
用万用表检测三极管引脚极性的工作原理是,NPN型的三极管由两个PN结的公共正极构成的基极,PNP型的三极管是由两个PN结的公共负极构成的基极,由此可以判断出三极管的基极和管极型。根据当加在三极管的发射结电压为正、集电结电压为负时三极管工作在放大状态,此时三极管的穿透电流较大的特点,可以测出三极管的发射集和集电极。
5.3 利用二极管检测电子元器件
二极管具有单向导电的作用,如果正向电阻越小,则导电性能越好;如果反向电阻越大,那么导电性能越好。如果测得的阻值都接近零或者小于一定的范围之内,则表明二极管内部存在短路或者漏电问题,而如果无限大,就表明二极管已经开路。对于稳压二极管正负电极的判断一方面可以根据实际运用经验货值其正极为平面形状,负极为半圆面形状对于无法从外形判断出来的稳压二极管要采用万用表,选择R×1k档的量程,剩下的操作与普通二极管方法类似。
6、结语
在社会生产和日常生活中,电子产品的出现改变了传统的状态与结构,随着科技的发展各类新颖的电子产品越来越多地出现在世人面前,成为加速经济建设,创新生活方式的基础。电子产品离不开电子元器件,只有合格的电子元器件才能组成高质量的电子产品,因此,要对电子元器件的检测工作分外重视。要在电子元器件检测工程中明确其功能与价值,对电子元器件常见的故障做到分类和认知,使电子元器件检测方法和技术得到进一步优化,在确保电子元器件质量的同时,为电子产品更好地服务生活与生产打下设备、器材、技术的基础。
《电子元器件常用检测方法》是云汉芯城小编搜集资料整理,云汉芯城是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!
(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集资料整理,如有问题请联系!)