处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电子镇流器 >

电感镇流器的原理及接线图

电感镇流器的原理及接线图

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

电感镇流器(inductance ballast)是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的变化方向相反,因而阻碍着电流变化。 在日光灯中用到。

当开关闭合电路中施加220V50Hz的交流电源时,电流流经镇流器、灯管灯丝、启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施加了一个大于180V以上的交流电压,使得启辉器跳泡内的气体辉光放电,跳泡内双金属片受热膨胀变形,两个电极靠在一起,形成通路给灯丝加热)。当启动器的两个电极靠在一起,由于没有弧光放电,双金属片冷却,两电极断开,由于电感镇流器呈感性,当两个电极断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高脉冲电压,它与电源电压叠加后,加到灯管两端,使灯管内惰性气体电离而引起弧光放电。(高脉冲电压时间约1ms 600V~1500V,其确切的电压值取决于灯的类型)。在正常发光过程中,镇流器的自感起到稳定电路中电流的作用。电感镇流器是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的变化方向相反,因而阻碍电流的变化,从而起到限制及稳定电流的作用。

电感镇流器接线图

电感镇流器接线图如下 :

当送出交流电时,因荧光灯属于冷灯,灯管电阻无穷大,大电流就流向阻抗比较小的启动器,因此氖灯会先亮一下子与电容形成崩溃,此时电流流过灯管两端的钨丝,钨丝因此被加热,这段时间为0至A的时间。

当时间在A时即电源电压为零伏,由于日光灯此时已为热灯,使得灯管内电阻相当小,此时启动器部分停止崩溃,接着时间A至时间B荧光灯点灯成功,并且

时间B以后萤光灯两端的压降大约只有122伏特左右(20W萤光灯),使启动器不再崩溃,从此之后日光灯正常工作维持一定亮度,直到电源关闭日光灯熄灭。

在时间A至时间B,电感镇流器(电感)两端感应电压为220伏,再加上电源220伏,其萤光灯两端总电压降为440伏,所以萤光灯需要大电压才能启动。

在时间B之后,电感式镇流器(电感)扮演着恒流的重要角色,所以日光灯一直维持着固定的亮度。

电感镇流器的应用前景

经济的繁荣加速了城市化的进程,同时带动了市政建设快速发展,作为城市形象窗口的道路照明建设和管理也得到了前所未有的大发展。城市照明不仅使城市亮了起来,更为居民的夜晚出行提供了安全、有序的环境。但随着道路照明建设的日渐完善也为各级政府带来了更多的财政负担,近年来采取的一系列的节能节电措施也取得了明显的效果,其中节能电感镇流器的作用功不可没。节能电感镇流器与一般传统电感镇流器的区别在于3个基本参数:镇流器功耗限定的上限值,系统功率因数的小值和启动电流。镇流器的自身损耗大,将产生较高的温升。温升值太高不但耗能而且影响镇流器的安全使用,因此减少镇流器自身能耗意义很大。

节能型电感镇流器的转换效率要比普通电感镇流器高,自身损耗小是其主要技术指标。为了使我国的照明电器在向节能环保方面发展的道路上能更理智、更全面,由于众多专业人员对节能电感镇流器在节能及综合方面的良好评定,使行业的各种市场因素开始被调动起来,在今天的各类照明工程与市政工程中,人们的是节能型电感镇流器,其原因就是普通型电感镇流器的可靠性达不到节能型电感镇流器的水平,所以节能电感镇流器是使用场合的必选产品。国际铜业协会(中国)在这方面为节能电感镇流器的研究和宣传付出了长期的努力。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)