处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电子镇流器 >

什么是电子镇流器式荧光灯?

什么是电子镇流器式荧光灯?

时间:2022-01-11 18:37:04   来源:网络整理

荧光灯电子镇流器问世于八十年代初,由荷兰飞利浦电子公司首先研制成功。由于它与传统的电感式镇流器相比,特别在电性能上更有独特之处。所以电子镇流器是具有强大的生命力。

电感式镇流器 电子式镇流器

功率因数 低(一般为0.5左右) 高(达到0.7以上,设有校正电路的可达到0.9以上)

电能损耗 较大(一般损耗功率20%左右) 很小(节电15——20%左右)

低电压启动性能 较差(低于180v启动困难) 很好(150v仍能正常启动)

频闪效应 50Hz频闪无法克服,对视线不利 因工作频率在20KHz以上,故无闪烁感觉。

音频噪声 有50Hz交流声 无

体积 大 小

重量 重 轻(只有电感式的2/10重)

高频辐射 很小 较大

价格 较便宜 较贵

制造工艺 简单 较复杂

荧光灯电子镇流器的电路设计有多种多样,在科学突飞猛进的今天,荧光灯电子镇流器的设计正趋向集成化或模块化,目的是使电路结构简单。电气性能更可靠,稳定,安全。下面介绍一种采用模块和少量电子元件构成的电子镇流器电路图。

HD9712模块内部主要有整流、电流跟踪和分级滤波组成。

荧光灯电子镇流器中的功率因数,灯电流波峰系数,电流谐波含量统称三项技术指标。在一般荧光灯电子镇流器中想实现三项指标的同时达到部颁标准是有困难的,采用HD9712模块的电子镇流器就可以实现该三项指标,并能达到标准中的“H”级所规定的指标要求。

接通电源,电流经F1、C1输入HD9712电路的“1、2”脚。经HD9712电路整流,电流跟踪及分级滤波后从“3”脚输出300V左右的直流电压,作为镇流器的工作电源;该电压经R2降压后加到C3和D2锯齿波产生器上。通过C3、D2产生一个锯齿波脉冲去触发振荡器电路,使振荡器开始工作。将工作频率25 30KHz的高频电压送至L4和C4升压后,将荧光灯管内气体电离,灯管点亮。同时少量电流通过C4构成回路对灯丝起到辅助加热作用,以保持稳定照明。

R5是起到软启辉的作用,延长灯管寿命而设。R1是过电压保护电阻。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)