处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 压敏电阻 >

工程师怎么选择压敏电阻?压敏电阻的应用范围

工程师怎么选择压敏电阻?压敏电阻的应用范围

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

我 们在商场或者是网络购物平台挑选产品时,都会考虑到产品的一个基本性能,以及使用范围,甚至还会先在网络上找选购攻略。个人尚且如此,作为企业的采购和工 程师,在电子保护器件的选型过程中就更加要清楚其规格、特性等选型参数和适用范围。电子保护器件种类很多,多是在电路异常时起到保护后端电路的作用,确保 后端电路、芯片不受雷击浪涌、过电压、过电流的损坏。以过压器件压敏电阻为例,压敏电阻通流量大(100A~70kA)其体积越大所能承受的浪涌电流越大、种类齐全,使用范围广,作为采购和工程师该怎么选择压敏电阻呢?压敏电阻的选型规则是怎样的呢?压敏电阻的应用范围又有哪些呢?

压 敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后 级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等,其中重要的选型参数还是工作电压,压敏电阻选型规则:DC(工作电压)>1.5*AC(电路中的工作电压)。压敏电阻器应该在其额定的参数条件以内工作,否则有可能导致压敏电阻发热劣化、甚至击穿的后果。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。

市场中硕凯电子研发生产的压敏电阻大致分为两大类:插件压敏电阻和贴片压敏电阻,根据产品封装和参数的不一样,其应用范围也是不一样的。以下是小硕整理的硕凯电子SOCAY插件压敏电阻和贴片压敏电阻的应用范围:

插件压敏电阻的应用:

1、晶体管,二极管,集成电路,晶闸管或者双向可控硅半导体保护

2、在消费电子产品中的浪涌保护

3、在电子工业中的浪涌保护

4、在家用电器,天然气和石油产品的浪涌保护

5、继电器和电磁阀的浪涌吸收

贴片压敏电阻的应用:

1、低电容产品应用,如HDMI/DVI/USB高速信号线,IEEE 1394端口等。

2、正常电容产品应用,如在主板上的I/O端口(RS232,USB,PS2,VGA,音频)和笔记本电脑,机顶盒,MP3播放器,DVD播放器,以及对接系统等。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)