处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 温敏元件 >

智能温度传感器有怎样的优势?

智能温度传感器有怎样的优势?

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

目前传感器应用很广泛,而随着技术的成熟,科学的进步,各种产品也是在向智能化发展,比如说传感器就进行了升级,智能温湿度传感器的出现,让传感器的功能被更好的发挥出来。

传感器作为一种获取信息的重要工具,在工业生产、科学技术等领域发挥 着重大的作用。但随着微处理器技术的迅猛发展以及测控系统自动化、智能化的发展,传统的传感器已与各种微处理器相结合,并连入网络,形成了带有信息检测、信号处理、逻辑思维等一系列功能的智能传感器。

智能传感器(intelligent sensor)是具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。与一般传感器相比,智能传感器具有以下三个优点:通过软件技术可实现高精度的信息采集,而且成本低;具有一定的编程自动化能力;功能多样化。

作为人类获取信息的工具,传感器是现代信息技术的重要组成部分。传统意义上的传感器输出的多是模拟量信号,本身不具备信号处理和组网功能,需连接到特定测量仪表才能完成信号的处理和传输功能。智能传感器能在内部实现对原始数据的加工处理,并且可以通过标准的接口与外界实现数据交换,以及根据实际的需要通过软件控制改变传感器的工作,从而实现智能化、网络化。由于使用标准总线接口,智能传感器具有良好的开放性、扩展性,给系统的扩充带来了很大的发展空间。

智能传感器是一种能够对被测对象的某一信息具有感受、检出的功能;能学习、推理判断处理信号;并具有通信及管理功能的一类新型传感器。智能传感器有自动校零、标定、补偿、采集数据等能力。其能力决定了智能化传感器还具有较高的精度和分辨率,较高的稳定性及可靠性,较好的适应性,相比于传统传感器还具有非常高的性价比。

在20世纪90年代中期早推出的智能温度传感器,采用的是8位A/D转换器,其测温精度较低,分辨力只能达到1度。国外已相继推出多种高精度、高分辨力的智能温度传感器,所用的是9~12位A/D转换器,分辨力一般可达0.5~0.0625度。由美国DALLAS半导体公司新研制的DS1624型高分辨分智能温度传感器,能输出13位二进制数据,其分辨力高达0.03125度,测温精度为正负0.2度。为了提高多通道智能温度传感器的转换速率,也有的芯片采用高速逐次逼近式A/D转换器。以AD7817型5通道智能温度传感器为例,它对本地传感器,每一路远程传感器的转换时间分别仅为27US,9US.

新型智能温度传感器的测试功能也在不断增强。例如,DS1629型单线温度传感增加了实时日历时钟(RTC),使其功能更加完善。DS1624还增加了存储功能,利用芯片内部256字节的E2PROM存储器,可存储用户的短信息。另外,智能温度传感器正从单通道向多通道的方向发展,这就为研制和开发多路温度测控系统创造了良好条件。

智能温度传感器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式,连续转换模式待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对某些智能温度传感器而言,主机(外部微器或单片机)还可通过相应的寄存器来设定其A/D转换速率分辨力及转换时间。

智能温度传感器的总线技术也实现了标准化、规范化,所采用的总线主要有单线(1-WIRE)总线,I2C总线,SMBUS总线和SPI总线。温度传感器作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。

这些新型功能的出现,会让智能温湿度传感器具备更多的功能,能够更好的对温度和湿度进行监控,更好的为我们服务,实现了智能化和标准化,给生产工作带来了极大的便利。所以总的来说,智能温湿度传感器具备众多功能,是生产需要不可缺少的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)