处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 温敏元件 >

热敏电阻器的电阻温度特性测量

热敏电阻器的电阻温度特性测量

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

热敏电阻通常是用半导体材料制成的,它的电阻随温度变化而急剧变化。热敏电阻分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻两种。NTC热敏电阻的体积很小,其阻值随温度变化比金属电阻要灵敏得多,因此,它被广泛用于温度测量、温度控制以及电路中的温度补偿、时间延迟等。PTC热敏电阻分为陶瓷PTC热敏电阻及有机材料PTC热敏电阻两类。PTC热敏电阻是20世纪80年代初发展起来的一种新型材料电阻器,它的特点是存在一个“突变点温度”,当这种材料的温度超过突变点温度时,其阻值可急剧增加5-6个数量级,(例如由101Ω急增到107Ω以上),因而具有极其广泛的应用价值。

近年来,我国在PTC热敏电阻器件开发与应用方面有了很大发展,陶瓷PTC热敏电阻由于其工作功率较大及耐高温性好,已被应用于工业机械、冰箱等作电流过载保护,并可替代镍铬电热丝作恒温加热器和控温电路,用于自热式电蚊香加热器、新型自动控温烘干机、各种电加热器等一系列安全可靠的家用电器;而有机材料PTC的热敏电阻具有动作时间短、体积小、阻值低等特点,现已被用于国内电话程控交换机、便携式电脑、手提式无绳电话等高科技领域作过载保护,应用范围很广。

本实验用温度计和直流电桥测定热敏电阻器与温度的关系,要求掌握NTC热敏电阻器的阻值与温度的关系特性、并学会通过数据处理来求得经验公式的方法。

1. 负温度系数热敏电阻器的电阻-温度特性

NTC热敏电阻通常由Mg、Ni、Cr、Co、Fe、Cu等金属氧化物中的2-3种均匀混合压制后,在600-1500oC温度下烧结而成,由这类金属氧化物半导体制成的热敏电阻,具有很大的负温度系数。在一定的温度范围内,NTC热敏电阻的阻值与温度关系满足下列经验公式:

式中,R为该热敏电阻在热力学温度T时的电阻值,R0为热敏电阻处于热力学温度T0时的阻值。B是材料常数,它不仅与材料性质有关,而且与温度有关,在一个不太大的范围内,B是常数。

由(1)式可求得,NTC热敏电阻在热力学温度T0时的电阻温度系数α

由(2)式可知,NTC热敏电阻的电阻温度系数是热力学温度的平方有关的量,在不同温度下,α值不相同。

对(1)式两边取对数,得

在一定温度范围内,成线性关系,可以用作图法或 小二乘法求得斜率B的值。并由(2)式求得某一温度时NTC热敏电阻的电阻温度系数α。

2. 正温度系数热敏电阻器的电阻-温度特性 (选做内容) PTC热敏电阻具有独特的电阻-温度特性,这一性质是由于其微观结构决定的。当温度升高超过PTC热敏电阻突变点温度时,其材料结构发生了突变,它的电阻值有明显变化,可以从10一次方Ω变化到10的七次方Ω,PTC热敏电阻的温度大于突变点温度时的阻值随温度变化符合如下经验公式:

其中,T为样品的热力学温度,T0为初始温度,R为样品在温度T时的电阻值,R0为样品在温度T0时的电阻值,A的值在某一范围内近似为常数。

对陶瓷PTC热敏电阻,在小于突变点温度时,电阻与温度关系满足(1)式,为负温度系数性质,在大于突变点温度时,满足(3)式,为正温度系数热敏电阻,此突变点温度常称为居里点。而对有机材料PTC热敏电阻,在突变点温度上下均为正温度系数性质,但是其常数A也在突变点发生了突变,即A值在温度高于突变点后明显激增。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)