处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 电子元器件型号查询 >

LED驱动电源型号怎么选,这些电子元器件型号查询技巧要掌握!

LED驱动电源型号怎么选,这些电子元器件型号查询技巧要掌握!
来源:网络整理 时间:2024-01-03

因为LED电源的种类较多,所以不少用户在采购时都会纠结如何选择。其实想要确定LED驱动电源的型号方法很多,比如行业交易网站就是不错的电子元器件型号查询渠道,接下来说说该如何确定LED电源的参数类型以及进行选择,在采购时做个参考。

 

电子元器件型号查询LED电源 


 

 

确认LED电源类型

 

LED驱动电源从类型上可以分为恒流、恒压以及恒流恒压三种类型,我们可以根据电路需求来选择合适的类型。比如常见的LED射灯或者LED灯条都是使用的恒流电源,而LED灯管则是使用的恒压电源,对于组成相对复杂的LED灯板或者LED灯带则使用的是恒压恒流LED电源。

 

了解LED电源参数

 

确定了LED电源类型后,接下来就是对比参数,除了刚才提到的电源电压电流之外,还要重视的就是功率因数和效率以及根据应用需求而考虑的防水等级。输出电流电压就直接根据电路需求选择,而功率因数和效率直接决定了能量转化率,还有则是根据使用场景确认防水等级,比如水下LED灯防水等级必须达到IP68。

 

借助行业平台查询

 

考虑到LED电源的类型参数多而且品牌也丰富,所以还要利用行业网站来查询。我们直接在行业网站上通过参数和类型即可筛选出合适的电源,然后再对比商家的报价等,这样有利于提高选择led电源的效率,同时还可以利用平台了解商家实力,确保商家的发货时间和售后服务等。

 

 

 (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)