处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > ic采购网 >

电容安装时很容易出现的问题,ic采购网教你避免!

电容安装时很容易出现的问题,ic采购网教你避免!
来源:网络整理 时间:2023-12-27

电容安装可以细分为贴片安装和通孔安装以及面板安装,而不同的安装方式意味着要注意的细节不同,很多情况下我们购买的电容没有问题,但是因为安装时疏忽会导致其无法正常使用。为了确保购买到合适的电容以及顺利安装,接下来分享下ic采购网上电容安装功率以及采购技巧。

 

ic采购网空气介质电容 


 

 

拆装电容前需要放电

 

当我们进行电容的安装时要注意放电,只有充分放电后再安装电容才能避免发生被击穿现象。在放电时不是单纯地短路放电,而是使用灯泡放电,同时考虑到要充分放电,我们需要再使用1KΩ的电阻对端子进行放电,不然端子带电也会直接击穿部分电容。

 

安装前确定静电容量和电压

 

当我们购买电容时除了其类型和安装方式之外,还要关注的就是静电容量和电压等参数。为了确保电容在电路中正常工作,我们需要再次根据电路确认其极性和静电容量以及静电电压等参数,确认无误后再采用对应的方式进行安装。还有更换的电容如果是存放时间达到半年的电容,其漏损电流的可能性是非常大的,这种情况还可以采用1KΩ的电阻器进行电压处理。

 

贴片电容安装时重视条件

 

刚才提到电阻本身安装方式分为贴片安装和面板安装多种方式,因此在安装时不可忽视电容安装条件。比如我们在焊接安装新电容时要先将引脚剪短后拉直,然后再逐一焊接引脚。注意焊接时电容器不可倾斜,更不能在焊脚未冷却时移动电容。

 

以上介绍的就是在安装电容时要考虑的方面,想要了解更多知识可以直接访问ic采购网,同时还可以找到丰富的电容货源,然后根据我们的需求购买合适的电容并且正确安装。

 

 (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)