处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > ic电子交易网 >

贴片电阻的使用误区,ic电子交易网分享电阻攻略!

贴片电阻的使用误区,ic电子交易网分享电阻攻略!
来源:网络整理 时间:2023-12-05

贴片电阻一直以来都是使用热度非常高的元器件,在日常使用时为了降低其故障率我们应该在应用时了解下其使用技巧和误区。通常在ic电子交易网上既能找到丰富的货源,同时还可以了解到与之相关的功率,接下来说说贴片电阻的使用误区。

 

ic电子交易网贴片电阻 


 

 

噪音过大优先查看电位器

 

当我们使用贴片电阻时如果遇到噪音非常大的情况,对此应该优先查看电位器。电位器选择不当或者老化都会导致贴片电阻噪声过大,这是因为电阻摸受损导致电位不稳定进而出现噪音,对于这类情况如果不严重则可以使用酒精棉球擦拭其表面的粉尘,如果电位器老化严重则需要更换电位器。

 

额定功率数值为实际功率2倍

 

日常使用贴片电阻时要重视功率,从电路设计的角度看贴片电阻的功率偏大或者偏小都会导致电路的制作成本提高。在日常使用贴片电阻时电阻的额定功率为实际功率2倍是比较稳妥的,还有如果电路本身标明功率区间则要按照电路需求选择电阻额定功率。

 

实际电路允许误差在±10%

 

还有经常使用贴片电阻就会发现其本身因为工艺品质等都有误差范围,而通常实际电路中误差允许的值在±10%左右。一方面我们尽量缩小电阻的误差范围,另外一方面则是利用ic电子交易网等网站选择品质有保障的电阻产品。


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)