处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > ic元器件交易网 >

车辆改装更换LED灯要注意哪些,ic元器件交易网帮你科普!

车辆改装更换LED灯要注意哪些,ic元器件交易网帮你科普!
来源:网络整理 时间:2024-04-17

一直以来很多车主都在关注LED灯,因为在改装车灯时LED灯芯一直都是不错的选择,无论是作为行车大灯还是示宽灯使用LED灯都更为稳定明亮。考虑到很多车主也是首次尝试改装车灯,所以不妨到ic元器件交易网这样的行业网站上了解下LED车灯特点同时再来了解下改装车灯的注意事项,接下来说说这个话题。

ic元器件交易网发光二极管 

LED灯注意散热

当车主打算把原车灯改为LED灯时,其中不可忽视的就是LED灯的散热,因为只要改装后设计好电路等,即使后期再更换LED灯芯也比较简单,这就导致很多人忽视了LED灯的应用环境。要注意LED灯虽然不需要配置稳压器,但是如果原车灯处未设置散热装置或者结构,那么就要根据实际情况添加散热装置,还有在添加条形示宽灯时要注意灯带的散热设计。

按照规定安装透镜

车主改装车辆时还会关注验车问题,即使是新车也要长远考虑,而使用LED灯源的话就要添加透明,这是机动车检测标准中提到的。正是因为LED灯亮度太高,所以才要注意在安装LED灯是需要添加透明,不然灯光散射会导致对向司机炫目,同样卤素灯也需要添加透镜,因此原本就是卤素灯的车主可以直接将卤素灯芯更换为LED灯芯。

示宽灯注意电路设计

在改装原车灯时很多车主会为了美观将示宽灯改为LED灯芯,尤其是绿色车辆会考虑更换绿色光的LED灯芯,对此就要区分光源颜色。绿色LED灯分为光源为绿色的LED灯芯和光源为白色但是使用绿色灯罩的灯芯,前者颜色正价格高。还有改装示宽灯时要注意内部电路的设计,既要确保散热效果好,还要保障电路稳定。

刚才介绍的就是在进行车灯改造时要考虑的方面,因为现在很多车主都是更换LED车灯,所以才要多做功课,同时在ic元器件交易网上了解下LED灯的特点。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)