处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > ic元器件交易网 >

实际应用发光二极管要避开的雷区,ic元器件交易网来科普!

实际应用发光二极管要避开的雷区,ic元器件交易网来科普!
来源:网络整理 时间:2024-02-28

在日常使用发光二极管时,我们往往会遇到很多问题,比如白色的发光二极管为何会出现颜色偏蓝或者偏黄等。为了保障实际使用时二极管使用体验达到预期,建议多在ic元器件交易网上了解相关知识,接下来科普下实际使用发光二极管要考虑的方面。

 

ic元器件交易网发光二极管 

 

 

白色LED二极管注意电流电压

 

当我们使用发光二极管时,如果使用的是常见的白色五毫米LED二极管,那么就要注意电流电压不能过载。通常发光二极管的电压范围在3.0到3.5之间,电流为20毫安。如果出现电流电压过大的情况时,白色LED灯不仅仅不会更亮,还会出现明显的发烫,还有就是使用寿命会降低,亮度也会逐步降低。如果是其他颜色的发光二极管则可以起到增加亮度的作用。

 

白色发光二极管颜色偏蓝或偏黄

 

很多人在使用白色发光二极管时,还会遇到颜色偏蓝或者偏黄的情况,这是因为白色LED灯本身就是在发蓝光的材料上覆盖了荧光粉,所以是蓝色光和黄色光混合出现的白色光,所以当我们日常使用白色发光二极管时色温等发生变化就会出现颜色偏蓝或者偏黄的情况,正常的色温应该在6500K到8000K之间。

 

发光二极管并联还是串联

 

虽然发光二极管无论是并联还是串联都可以正常使用,但是还要看使用环境,其中核心参考就是电源所在的电路形式,而且不同的连接方式特点不同。比如并联可以让LED灯在较低的电压下就可以保持亮度一致,串可以保持每个LED灯电流相同,稳定性更好,具体的使用和连接方式还可以参考ic元器件交易网上的案例。

 

以上介绍的就是在实际使用发光二极管时该注意的细节,我们还可以在ic元器件交易网上寻找采购攻略和细节,这样就可以提高我们的采购体验和LED灯使用体验。


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)