处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > ic芯片采购 >

车载设备can芯片怎么选,掌握这些ic芯片采购是关键!

车载设备can芯片怎么选,掌握这些ic芯片采购是关键!
来源:网络整理 时间:2024-03-22

当下智能控制设备以及车载控制系统使用的芯片多数为CAN芯片,而在选择这类芯片时为了确保其各方面满足我们的需求,就要提前做好了解再来进行ic芯片采购。对于没有经验的新手而言则建议多在行业网站上寻找货源以及攻略,接下来说说can芯片的选择技巧。

ic芯片采购CAN芯片 

重视品控和企业案例

因为can芯片本身是用在智能控制和车载设备上的,所以其品控和稳定性尤为重要。同样参数的芯片品质主要受到厂家工艺和实力的影响,所以我们在进行ic芯片采购时才建议在行业网站上选择,因为行业网站上有丰富的货源可以选择而且还有信息资源让我们更好的了解其背后的厂家,然后通过企业的芯片案例来判断其实力,确保芯片的品控达到预期。

具备可编程能力

刚才提到can芯片主要是用在车载控制设备或者智能控制系统中,所以就要具有可编程能力,这样才能根据设备情况进行编程。除了本身的可编程能力之外,还要重视的就是传输速度和节点数目以及通讯距离这些参数,这样就可以保障在实际应用中芯片的表现出色,而且还可以满足更多的使用场景。

了解芯片环境要求

应用环境也是选择芯片时不可忽视的,通常车载设备上使用的CAN芯片只看温度即可,确保选择的芯片有较高的耐高温性,这样长期处于高温依然可以正常运行。如果是用于其他控制系统内的芯片就要考虑高温低温和电磁干扰等因素,要结合芯片所在环境来选择。

以上介绍的就是在进行ic芯片采购时要考虑的方面,因为存在这些要考虑的因素,所以才要格外重视厂家和参数,借助行业网站来筛选更优质而且符合我们要求的芯片,同时得到全面的服务保障。

 

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)