处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > ic芯片采购 >

RS422和RS485芯片区别,这些ic芯片采购技巧要了解!

RS422和RS485芯片区别,这些ic芯片采购技巧要了解!
来源:网络整理 时间:2024-02-28

在很多设备的控制系统中都会使用到RS422芯片或RS485芯片,但是实际在采购时就会出现两种芯片混淆的情况。想要清楚两种芯片该如何选择,可以参考ic芯片采购平台,通过了解攻略来清楚二者区别,接下来说说该如何根据我们的设备选择芯片。

 

ic芯片采购RS485/RS422芯片 

【规则:备注内容只针对图片,不放在站内文章中】(备注ALT标签:ic芯片采购RS485/RS422芯片

 

 

RS422和RS485芯片传输方式不同

 

当我们在RS422和RS485芯片之间做选择时,先要关注的就是其传输方式和功能。其中RS422属于平衡通讯接口,这种接口的特点就是在一个平衡总线上可以支持十多个连接器,换言之RS422支持双工串口和并口,因此很多情况下RS422是可以提到RS485芯片的。对比之下RS485芯片属于平衡驱动器和差分接收器的组合,其优势在于抗共模干扰能力好,传输能力方面RS485支持128个收发器连接,具有很好的双向通信能力。

 

RS422和RS485芯片速率不同

 

其实提到RS422和RS485芯片的区别时,还不能忽视的电气参数,比如非常关键的就是芯片速率。在传输速度方面RS422的传输距离可长达一千二百多米,其传输速率为每秒10MB左右,对比之下RS485的传输距离也是一千二百米,但是实际使用中可长达三千米。二者相比还有各自拥有传输特点,其中想RS422短期传输不需要接电阻。

 

RS422和RS485芯片适应主板不同

 

在实际部署中RS422和RS485芯片区别在于适用于不同主板,因此信号线和配置不同。其中422芯片有四根信号线,因为其属于全双工类型,因此接收都是分开的,而对比之下485芯片只有两条信号线负责接收和发送。

 

以上详细对比了RS422和RS485的区别,这样我们再选择芯片时就可以根据实际需求来挑选,同时建议参考行业网站来完成ic芯片采购,这样可以提高效率找到更多优质的芯片货源。

 

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)