处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > ic芯片采购 >

语音芯片怎么选,ic芯片采购弄清楚芯片类型!

语音芯片怎么选,ic芯片采购弄清楚芯片类型!
来源:网络整理 时间:2024-02-02

随着越来越多的设备开始增加语音唤醒功能,市场上语音芯片的采购需求开始增加。首先我们要清楚语音芯片和音频接口芯片有所不同,语音芯片是支持音频唤醒的芯片,为了提高选购效率,我们需要在进行ic芯片采购前清楚语音芯片的分类,接下来说说这个话题。

 

ic芯片采购音频接口芯片 

 

 

 

OTP型适合一次性编辑

 

在采购语音芯片时自然要重视其需求,如果我们的语音芯片只需要应对较少且固定的语音口令,那么选择otp型芯片即可。当我们的设备需要被警报声或者固定的语音口令唤醒和操作时,这种情况下使用OTP这种编辑一次的语音芯片更为合适,因为其成本低而且消耗内存小。

 

flash型存储容量更大

 

如果我们的设备需要支持大量的语音功能,那么就要选择容量更大的flash型芯片,这样就可以记录和更新大量的语音口令。对于汽车导航等很多需要定期更新口令的大存储设备来说其配置的语音芯片都是flash型的,我们在进行ic芯片采购前还要重视其具体的参数和品牌等细节。

 

mp3解码型针对音频文件

 

还有一种语音芯片则是针对MP3音频的芯片,那就是MP3解码型芯片。如果我们打算压缩或者模拟MP3信号并且输出的话,那么直接选择使用MP3破解型芯片即可。除此之外,我们还可以根据需求定制具有语音功能的芯片和存储器。

 

只有清楚语音芯片本身的分类及特点和应用领域,才能更好地优化采购方案,同时在ic芯片采购前多在行业网站上筛选货源和对比价格,也可以优化我们的芯片采购订单,进而实现以更低的价格买到更实惠的芯片,同时确保厂家可以按时发货以及给予我们完善的服务。

 

 

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)