处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 电子元件/电子元器件 >

​电子元器件的用途

​电子元器件的用途
来源:网络整理 时间:2022-01-28

电子元器件广泛存在于我们生活中所使用的电子设备上,是电子设备的重要组成部分。但相信大家都会觉得这个词相对陌生,不大清楚元器件在电子设备中扮演着什么样的角色?那么接下来就带领大家一起简单认识一下电子元器件在电子设备上起到一些什么作用。


电气元器件的种类有许多,在相应的设备上起到了不同的作用。比较广泛被使用到的有电容、电阻、半导体器件以及稳压器一类,基本为一些做工较为精细,体积较小的元器件。


接下来我们便举一些元器件的例子来为大家说明一下它们的具体作用。先说半导体器件,半导体器件是一种导电性介于良导电体与绝缘体之间的,利用半导体材料特殊的电特性来完成指定功能的电子元器件,用来产生、接受、控制、变换、放大信号以及进行能量转换使用。它可以分为晶体二极管与双极型晶体管等,材料多使用硅、锗或砷化镓等。可以使用到整流器、振荡器、发光器与放大器之上。半导体器件是电子工业中重要的基础产品,在电子技术的各个领域都已得到广泛使用。


下面再来说说电阻,电阻又可以分为贴片电阻、排阻、通孔电阻等许多不同的分类,但说到底其功能都是对电流产生阻碍作用的电子元件。它可以对通过电器的电流进行限流,保证电流不超过一定的值,以使电器正常工作。比如在可以调光的台灯电路中,在电路中接入一个限流电阻,通过电阻便可以控制调节控制灯泡的亮度。在需要用电的电子产品与电器上普遍都有电阻器的存在。


电气元器件的种类与功能还有许多,但归根结底在电子设备普遍进入社会生产生活的当下,其发挥了重要的作用与价值,为我们的电子工业发展提供了助力。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)