处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 电子元件/电子元器件 >

​使用常用电子元器件的注意事项有哪些

​使用常用电子元器件的注意事项有哪些
来源:网络整理 时间:2022-01-13

我们经常会用到电子元器件,每一种常用的电子元器件都有其各自的作用和优点,在每一个电子产品中,每一个电子元器件的作用是不可能被忽略和代替的,即便是缺少一个小小的元器件,一个电子产品也不可能正常运作,由此它的作用是非常大的,那么使用常用电子元器件的注意事项有哪些呢?


1. 降额使用。经验表明,元器件失效的一个重要原因是由于它工作在允许的应力水平范围之内。因此为了提高元器件使用性能的可靠性,延长其使用寿命,必须有意识地降低施加在元器件上的工作应力进而使实际使用应力低于其所规定的额定应力,这就是降额使用的基本含义所在。


2. 抗辐射问题。在飞行器中所使用的元器件,通常要受到来自太阳和银河系的各种射线不同程度的损伤,进而使整个电子系统处于失效状态,因此设计人员必须充分考虑辐射所带来的影响。


3. 防静电损伤。半导体器件在制造、存储、运输及装配过程中,由于仪器设备、材料及操作者的相对运动,均可能因磨擦而产生几千伏的静电电压,当器件与这些带电体接触时,带电体就会通过器件“引出腿”放电,引起器件失效。不仅MOS器件对静电放电损伤敏感,在双极器件和混合集成电路中,此项问题亦会造成严重后果。


以上就是小编为大家总结的关于使用常用电子元器件的一些注意方法和技巧,在以上各方面中每一方面都包含了使用元器件的注意事项和操作流程,希望大家认真研读小编总结的科普小文章,从而帮助自己更好的使用电子元器件,保证元器件的故障率降低再降低。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

‍‍