处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 电容电阻 >

​STM贴片的优点有哪些?常见的工艺是?

​STM贴片的优点有哪些?常见的工艺是?
来源:网络整理 时间:2022-04-26

刚接触STM贴片的小伙伴或许不太了解其工作流程以及重要性,其实不难理解,SMT简言之就是一种表面组装技术,是电子组装行业里常见的而且相对成熟的技术工艺之一,因为STM贴片加工的组装密度很高所以在电子行业内,它的强大之处是毋庸置疑的,下文将会从其优点以及常见工艺两个方面做一个详细的介绍:


优点:

1、有利于降低成本节约材料

由于此贴片的密度很高,体积方面比较小,而且相比于其他贴片,它是相对容易操作的,对于使用者的要求并没有那么高;除此之外的较大优点就是它的焊点成功率是极高的。所以对于很多加工厂商来说,它不仅节约了人力还在很大程度上节约了原材料的浪费。


2、可靠性高

由于该贴片加工的组装密度高,折旧可以容纳相对复杂的电驴,就可以在有限的空间内实现越多的功能,除了加工组装的密度高之外,它组装出来的电子产品体积也比较小,相比于其他方式,它的可靠性是比较高的,而且抗振的能力也很强,这就是为什么STM如此受欢迎的原因了。


常见的工艺:

1、丝印和点胶工艺

在进行贴片的时候丝印和点胶工艺是很多电子厂常见的操作之一,丝印的主要作用是将焊膏或贴片胶漏印到印制电路板的焊盘上,为元器件的焊接做足准备工作;而点胶则是将胶水滴到印制电路板的固定位置上,主要作用是将元器件固定到印制电路板的面板上。


2、固化和回流焊接工艺

点胶结束后就需要固化,而常见的就是固化和回流焊接工艺了,而且是在贴片机的后面使用。


可以很明确地说,STM贴片的出现帮助了很多厂家提高了产能,而且由于其工艺特别成熟,因为受到了众多用户的欢迎!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)