处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 电容电阻 >

​STM贴片的优缺点

​STM贴片的优缺点
来源:网络整理 时间:2022-04-24

或许有很多人仅仅通过名字就判断STM贴片是一张贴片,但事实真是这样吗?当然不是其实它是在PCB基础上进行加工的工艺流程,STM被广泛应用在工业自动化领域,主要应用于电路设计中,其常见的电路印刷复刻电路,SMT贴片就是在此基础上进行贴片。下边我们一块儿简单的了解一下它的优缺点。


1.在有限空间内实现更多功能

这种加工技术有一个很大的优点就是组装密度超高,意味着通过这种方式可以容纳更多更复杂的电路。如此以来就能做到产品体积减少功能增加成本降低。可能很多朋友会担心如此密度的贴片可靠性不会太高,但实际上这种技术工艺的可靠性很高,振幅也很小有利于延长元器件的使用寿命。焊点的缺陷率也十分的低。


2.对于自动化产业链的好处

这种技术对于自动化产业链的价值也十分重大,首先它大大的节约了材料成本。其次由于它的组装密度超高导致生产链的体积很小,体积小意味着操作十分简单,焊点的成功率也相对来说十分的高。另外这种贴片技术还能在一定程度上减少自动化的产业中对能源的损耗。


3.能够实现自动化生产

目前的贴片工艺中别的生产工艺要实现自动化,要么扩大电路板面积使自动化的装插设备能够直接使用,要么就是根本不可能完成。但是这种贴片工艺由于采用的真空嘴吸放元件,就能比较从容地在更小的空间内实现自动化贴片。


  以上就是STM贴片‍的几大优点,总的来说这种贴片工艺成本小效率高,能实现自动化且贴片效果很好,是一种较为理想的贴片工艺。目前很多电路常见都早采用这款工艺技术。但是它也是有一个较大的缺点的,那就是它的加工工艺复杂,我们企业需要根据实际情况确定贴片工艺。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)