处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 电容电阻 >

​​STM贴片机在加工过程中元器件移位的原因是什么?

​​STM贴片机在加工过程中元器件移位的原因是什么?
来源:网络整理 时间:2022-03-08

科学技术在不断的发展,人们对于电子产品需求也越来越大,也正是如此STM贴片机得到了广泛的应用,但是这个行业属于高精加工行业,所以出现任何误差都可能会导致设备无法运作产品停止生产,那么STM贴片机在加工过程中元器件移位的原因是什么?


1,锡膏的原因导致

STM贴片机在加工过程中锡膏但使用时间是有限的,如果超过了使用期限那么助焊剂就会发生相关变质,这就会导致焊接效果不良的情况出现。另外锡膏其实它本身的年度是不够的,如果在搬运过程中发生晃动震荡的情况也会导致元器件的移位。


2,吸嘴气压调整不当

如果STM贴片机在进行生产过程中出现吸水气压调整不当的情况,那就会导致相关压力不够从而导致原器件移位的情况发生,另外有可能是贴片机本身机械原因所导致的位置放置错误,同时还有可能是震动或者搬运方式不正确导致移位。


3,相关的解决措施

如果要想要解决上述的相关问题,首先应该严格的调整相关的坐标,只有定位坐标准确了才能够确保主界在安装时能够更加准确。同时也应该使用质量好并且贴肚立更好的焊膏,这样的话能够增加元器件的贴装压力,从而避免上述的故障发生。与此同时也应该选择合适的锡膏,相关使用时间更长,能够防止锡膏塌陷,另外也要及时的调整风机电机的转速。


以上就是有关贴片机故障排查原因和相关解决方案,总的来说在实际生产的每一步都应该谨慎的进行设计,这样才能够从根本上提高相关质量,防止出现逐渐偏移的故障,从而更好的提升产品的质量,保障生产效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)