处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 元器件 >

元器件清单中的DPS是什么,采购时要考虑哪些?

元器件清单中的DPS是什么,采购时要考虑哪些?
来源:网络整理 时间:2023-10-11


当我们按照bom配单购买元器件时总能看到DPS,很多用户不清楚什么是DPS,其实DPS就是数字信号处理技术。DPS在接收到信号后会以数学的方式处理,是很多通讯设备和电子设备中不可或缺的元器件,接下来详细介绍下这类元器件的作用以及采购技巧。


数字信号处理(DPS)-云汉芯城Ickey.cn



接收并处理数字化信号

 

我们在元器件清单中看到的DPS意思是数字化信号处理技巧,其工作原理是先将音频或者视频以及压力温度等经过数字化处理变成信号,然后DPS接收到信号后再以数字方式进行处理,其本身有辅助控制的功能,同时也是复杂的电路中不可或缺的元器件。比如我们以前经常看到的MP3设备就是先通过对音频解码,然后将解码的音频数字化后,再使用DPS进行处理。

 

确保DPS满足应用需求

 

刚才介绍了DPS的功能特点后,而我们在购买时就要根据具体的场景来选择。在使用DPS时要先确认的就是应用电路情况,如刚才提到在MP3设备中使用DPS处理音频信号,同样还可以处理压力和温度等,很多压力测试装置或者恒温装置都是需要使用到DPS元器件的,所以我们先确定在哪些设备上使用DPS后再来选择具体的参数型号。

 

行业网站寻找货源

 

在购买DPS时自然还要重视货源,对此就要使用到行业网站,在行业网站上我们可以直接查询具体的设备上使用的DPS,还可以确认参数后直接对比价格,还有对于应用问题和售后以及物流问题都可以咨询在线客服,这样就能根据我们的需求找到更合适的DPS设备。



(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)