处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 元器件 >

LDO稳压器的选择难点,ic元器件交易网助你选择!

LDO稳压器的选择难点,ic元器件交易网助你选择!
来源:网络整理 时间:2023-10-08

因为关系到电源的稳定性和性能,LDO稳压器的选择尤为重要。一直以来稳压器的选择都让很多人苦恼,对此我们可以在ic元器件交易网上选型,这样不仅仅可以提高效率同时还有攻略可以参考,接下来便来说说如何挑选稳压器,让没有经验的用户避开选择难点。

LDO稳压器-云汉芯城Ickey.cn

确认压差和输出电流

 

在挑选LDO稳压器时要遵循输入电压大于输出电压的原则,确保其有足够的压差。比如我们打算把5V的输入电压稳压为3V电压,则需要有足够的压差来实现,还有则是要关注下稳压器的输出电流,结合电路需求确认电流值,如果出现电路电流超过LDO稳压器的输出电流则只能更换其他稳压器。

 

电源噪声和运行温度不可忽视

 

在挑选LDO稳压器时还要重视电源噪声情况和运行温度,其中温度方面LDO稳压器大概在零下40摄氏度到80摄氏度之间运行,如果出现其他温度环境就要考虑使用特殊的耐温稳压器。电源噪音是评判稳压器品质的标准之一,对于电源噪声较大的情况下需要稳压器有抑制噪声的数据和通过进行测试来判断其抑制噪声的能力,能力强意味着品质好。

 

结合货源和价格选型

 

刚才介绍了LDO稳压器选型时要遵守的原则,还有一个选择难点在于型号多而且不确定货源有无,对此就要借助ic元器件交易网来选型。在行业交易网上有比价功能可以直接通过价格筛选掉不合适的厂家,还有则是有选型攻略和替换攻略可以参考,利用ic元器件交易网的信息资源提高我们的选择效率很重要。

 

以上介绍的就是LDO稳压器的选择技巧和如何避开难点,利用ic元器件交易网这样的行业网站选择不仅仅提高了效率,而且有任何问题都可以直接咨询客服,大幅提升了消费者的积极性


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)