处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 电子元件网 >

在使用模数转换器时要注意哪些,电子元件网分享使用心得!

在使用模数转换器时要注意哪些,电子元件网分享使用心得!
来源:网络整理 时间:2023-12-22


当我们在使用模数转换器ADC时需要关注其核心参数,保障转换器满足使用需求,同时在使用时足够稳定。用户在选择和使用这类元器件时完全可以在电子元件网上了解下相关攻略和使用心得,接下来分享下使用ADC时要重视的核心因素有哪些?

 

 


 

分辨率和采样率以及精度

 

当我们日常使用模数转换器时,先要看重的参数就是ADC的分辨率和采样率,还有确保精度也满足我们的使用需求。其中像分辨率指的是数字输出位数,比如12位的模数转换器可以输出4096个数值,分辨率越高则意味着输出精度高,还有我们要留意ADC的采样率,这里指的是其转换的模拟信号频率范围,而采样率往往取决于模数转换器的时钟频率和转换时间。

 

电源噪音以及信号增益和偏置

 

在实际使用模数转换器时往往不可忽视电源噪音,因为受到电源噪音或者其他电路噪音会导致电源信号的精准度下降,同理在使用ADC时不可忽视信号增益和偏置,这些也会导致其实际精准度下降,遇到这些情况就要做出措施来干预。

 

温度变化导致的温度漂移

 

还有在实际使用ADC时不可忽视环境温度,因为温度变化明显会导致模数转换器出现温度漂移,也正是因为该特点在设计电路时我们才要考虑到温度变化对ADC的影响,确保其精度满足使用需求。

 

以上提到的就是在使用模数转换器时要考虑的因素,因为这些因素决定了其转换精度和稳定性,所以才要格外重视,还有则是要利用电子元件网提高选择效率,尤其是重视ADC背后的品牌口碑等,进而确保买到的ADC不仅仅满足我们的使用要求,而且实际使用时足够稳定。

 

  (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)