处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 电子元件网 >

放大器分类及功能,电子元器件网来分享!

放大器分类及功能,电子元器件网来分享!
来源:网络整理 时间:2023-11-24


在诸多电子元器件中放大器的使用比较常见,不少刚刚接触这类元器件的用户不清楚其特点和分类。目前我们可以把放大器分为信号放大器和功率放大器两种,接下来分享下电子元器件网上关于放大器种类和特点,让用户购买时做个参考。


电子元器件网运算放大器


弱信号放大器用于无线接收器

 

当我们在电子元器件网上搜索放大器时往往会看到信号放大器和功率放大器,其中信号放大器主要是用于无线接收器。当接收器无法接收到弱信号的时候,可以使用信号放大器来将弱信号转为强信号,当应用这类放大器后就可以增加信号电压,进而实现提高功率的作用,在光盘播放器或者录音播放器内往往使用信号放大器比较常见。

 

功率放大器用户发射器

 

如果是功率放大器的话往往应用于双极晶体管内,其作用则是提高设备的输出功率和效率。以音频功率为例使用功率放大器可以有效放大音频功率30%到50%左右,所以很多用到发射器的设备中会使用到功率放大器,其中比较常见的就是广播应用和无线通讯等设备中。

 

结合电路要求选择合适的放大器

 

当我们清楚放大器的分类后,再来选择这类元器件时还要考虑电路要求,对此可以参考电子元器件网上的选型和采购攻略。只有根据设备电路和使用需求选择元器件才能保障其达到预期的效果,尤其是放大器可以有效放大输出信号和功率等。



(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)