处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 电子元件交易网 >

VHF和UHF无线麦克风有什么区别?上电子元件交易网找答案

VHF和UHF无线麦克风有什么区别?上电子元件交易网找答案
来源:网络整理 时间:2024-03-29

无线麦克风产品适合多场景使用,而且这种样式的麦克风产品使用也很便捷。在购买麦克风产品的时候,我们可以看到有VHF和UHF两种类型的无线麦克风可以选择,很多消费者不知道这两种无线麦克风有哪些区别,不知道哪种产品适合自己使用。在电子元件交易网上可以了解VFH和UHF无线麦克风的区别,看看哪种无线麦克风更加适合自己使用。

电子元件交易网麦克风 

1. 信号传输方式不同

VHF和UHF指的是无线麦克风的信号传输方式,VHF代表的是V段,UFH代表的是U段,VHF待料的是三十到三百赫兹的无线电波,UHF代表的是三百到三千赫兹的无线电波,这两种代表的是高频和超高频的无线电波。

2. 信号发射方式不同

电子元件交易网上,我们也可以了解到,VHF和UHF这两种无线麦克风的信号发射方式也是不同的,VHF在发射器上发射的信号波频率是固定不变的,而UFH无线麦克风的发射器,很多都是通过锁相环技术设计的,所以它的发射信号在很多时候都是可以按照需求进行调整的。

3. 具有不同的抗干扰能力

VHF和UHF无线麦克风的抗干扰能力也是不一样的,在户外使用无线麦克风的时候,就需要考虑它的抗干扰能力了,否则会影响使用感受。相比之下,UHF无线麦克风的抗干扰能力会更强一些,使用的体验会更好一些,如果在干扰环境比较重的环境中,建议使用UHF无线麦克风产品。

以上三点就是VHF和UHF两种无线麦克风的区别,我们需要先了解产品的区别,才能够正确的做好产品的采购计划。电子元件交易网是一个很好用的行业网站,在这里除了可以学习电子元件产品的信息,也可以在这里按照自己的需求,买到高品质的电子元件产品。

 

 (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)