处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 芯片 >

MCU和MPU如何选择,中国芯片网有技巧!

MCU和MPU如何选择,中国芯片网有技巧!
来源:网络整理 时间:2023-10-09

在采购元器件时很多人都会纠结是选择微型控制器还是微型处理器,这是因为不清楚MCU和MPU的区别。我们可以在中国芯片网多了解下二者的区别后,再来根据我们的电路需要进行选择,接下来介绍下二者的区别。

微处理器(MPU)-云汉芯城Ickey.cn

微处理器的处理能力更强

 

虽然MCU和MPU都有处理能力,但是真正要进行复杂的运算处理时微型处理器的运算能力是远远超过微型控制器的,像微型处理器可以每秒使用数百万个指令来控制设备,因此当面对数学密集型应用程序就需要额外的处理能力,这时我们需要的就是微型处理器。

 

微控制器的控制能力更好

 

很多不需要过于运算但是继承性高的电器中,更多需要微型控制器作为辅助,而且我们在选择mcu的时候还要重视其具体的电气属性和参数。还有我们要清楚微型控制器和微型处理器的存储方法不同,其中微型控制器是以闪存的方式在程序片上存储,而微型处理器则是外部存储,因为存储方法的不同让二者适应的场景不同。

 

参考行业网站选择芯片类型

 

无论是选择微型处理器还是微型控制器,都应该多参考中国芯片网这样的行业网站。在行业网站上不仅仅有丰富的芯片货源同时厂家的相关介绍和信息也多,因此可以通过信息资源确保选择出厂家和货源,而且在确定微型处理器或者微型控制器的参数后,就可以通过比价功能筛选出价格更划算的芯片。


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)