处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 中国电子元器件网 >

测量压敏电阻时要注意的细节,中国电子元器件网来分享!

测量压敏电阻时要注意的细节,中国电子元器件网来分享!
来源:网络整理 时间:2023-12-26

因为在很多电路中都要使用到压敏电阻,因此我们非常有必要了解下如何测量压敏电阻。考虑到压敏电阻的测量对环境有要求,因此接下来就来分享一下中国电子元器件网上关于压敏电阻的测量方法以及注意事项。

 

中国电子元器件网压敏电阻 


 

 

电压源配合保护电阻实现测量

 

想要通过测量的方法判断压敏电阻是否正常,我们可以先找到合适的电压源串联一个保护电阻,这时再为压面电阻施加电压,通过测量仪来看电阻的标称值,这样就能判断压敏电阻是否异常。如果不仅仅想要判断压敏电阻的好坏,还想准确地确定其数值,那么可以使用压敏直流参数仪对压敏电阻的值进行测量。

 

测量环境温度湿度适宜

 

在测量压敏电阻的数值或者判断其好坏时,先要考虑的就是温度和湿度。一方面压敏电阻对运行环境的要求较高,需要在较为干燥的环境下运行,另外一方面则是不可忽视其温度,因为压敏电阻的阻值是会随着温度变化而发生变化的,我们在测量时要把该因素考虑在内,要在温度基本保持不变的前提下对压敏电阻进行测量。

 

使用高精度测量仪快速测量

 

刚才提到很多用户为了确定压敏电阻的阻值会使用压敏直流参数仪进行测量,而无论是使用哪种仪器都应该注意的就是精度,因为压敏电阻的阻值非常小,所以必须确保测量仪器的精度足够高,而且不像其他电阻的测量那样,压敏电阻的测量时间越短其准确性越高。

 

 (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)