处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 > 中国芯片网 >

RS485芯片安装使用注意事项,中国芯片网有技巧!

RS485芯片安装使用注意事项,中国芯片网有技巧!
来源:网络整理 时间:2024-03-06

很多用户在购买RS485芯片后会忽略安装,而在实际使用中安装的重要性不言而喻。为了确保用户可以顺利使用芯片且进行正确的安装,在购买RS485芯片时可以在中国芯片网上多了解相关攻略,其中就包括详细的安装注意事项,接下来说说常见的安装注意事项。

 

中国芯片网RS485/RS422芯片 


 

 

 

需要进行接地安装

 

在购买和使用RS485芯片时,需要对其进行接地安装因为RS485芯片需要共模电压负7V到负12V之间才能正常工作。如果使用芯片时超过规定的电压范围会导致通信品质甚至会影响到接口。大多数情况下都是为了消除共模干扰会将电脑和机器一同由同一点接地。

 

正确进行RS485走线

 

当我们的RS485芯片应用于通讯设备时,要清楚该如何正常走线。在进行通信排布时先要确保远离高压电线和日光灯等电线,然后还要注意通讯线不可以和电源线相交,所以多数情况下通讯线和电源线是垂直的,切勿捆绑在一起,不然很容易出现不同线路之间的信号干扰。

 

根据实际情况配置终端电阻

 

很多情况下使用RS485芯片是需配置终端电阻的,对此就要根据实际情况而定。当RS485通信距离超过三百米的情况时就要配置终端电阻,要在线路开始和尾段同时增加终端电阻,还有在遇到RS485总线数量少的情况时需要配置电阻,反之设备超过22台则不需要配置电阻。

 

在实际使用RS485芯片时要根据电路情况和设备环境等进行安装和走线,这里建议多参考中国芯片网上和我们情况类似的案例,同时不要忽视芯片本身的品质和服务,很多厂家会提供针对芯片的安装说明,而我们还可以直接通过线上客服对相关问题进行一对一的咨询和了解。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)