处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中国人为什么做不出自己的手机系统?

中国人为什么做不出自己的手机系统?
来源:腾讯科技 时间:2013-03-18
   


手机系统新秀ubuntu(财经网配图)

    前不久在巴塞罗那移动电信世界大会上,业界的关注点从手机硬件转移到了手机操作系统:Mozilla发布了Firefox OS并得到了几大运营商和手机厂商的支持,而Tizen、Ubuntu、Sailfish等操作系统也都在跃跃欲试。

  而中国厂商又一次集体缺席。我们能做出漂亮的手机,做出好用的App,却做不出操作系统……近日,工信部电信研究院发布的《移动互联网白皮书(2013)》显示,截至2012年底,Android已经占到中国手机操作系统增量市场的86.4%,苹果的IOS占了8.6%,而国内自主操作系统则未超过1%。

  问题是,我们需要自主手机操作系统吗?

  需要,绝对需要!

  在IT行业,操作系统可谓王冠上的明珠,它控制了硬件和应用软件之间的联系,也控制了智能设备的所有行为。这是个出世界级企业的领域,正所谓“得操作系统者得天下”。当年微软正是依靠对PC操作系统的垄断,成为了全球市值的科技企业。如今,苹果取而代之,也是因为苹果在手机操作系统上仍然占据着地位。

  有了操作系统这把屠龙刀,就能立于不败之地。2003年思科对华为放弃诉讼战,理由也是华为侵犯了它的iOS网络操作系统的知识产权。这些年来华为和华三之所以能够在网络设备的激烈竞争中不落下风,也是因为他们分别开发了自己的网络操作系统VRP和Commware,只不过这些操作系统都是私有的,不太引人注意罢了。

  再讲些失败的例子。当年IBM将PC操作系统交给微软之后很快发觉不对,曾经耗费巨资开发了OS/2试图扳回一局却没能成功,也从此永远丧失了在PC行业的统治地位。而诺基亚和RIM之所以在手机行业的激烈竞争中掉队,很大程度上也是由于他们原来的手机操作系统在竞争中败给了iOS和Android。

  没有操作系统,我们出不了真正的世界级企业。我们做硬件、做应用软件、做互联网服务,确实能够做出市值500亿美元的公司,但是绝对出不了超过1000亿甚至2000亿美元的公司,除非美联储多印一倍的钞票。

  既然绝对需要,为什么我们又做不出来呢?原因更多还是出在我们自己身上。

  ,我们缺基础研发实力。

  美国已经形成了“政府——高校——企业”完整的基础研发产业链,政府定大方向,高校做基础研究,企业将其产业化。而我们的政府则直接指挥高校和企业做产业化,却不去研究未来的大方向。整个社会都处于极度的浮躁和短视中,结果砸了很多钱搞了很多错误的基础研发,失去了赶超的机会。

  像彩电行业,当别人在研发LCD的时候,我们却在为当上了CRT老大而沾沾自喜,人家做出了LCD之后我们赶紧去追,人家又开始搞LED了,永远赶不上趟,永远被动。

  回到操作系统,既然我们之前在PC操作系统上就毫无建树、毫无积累,怎么能够凭空就做出有竞争力的手机操作系统?要知道,苹果、谷歌(微博)在PC操作系统上可都是有着多年的积累。前人不栽树,后人就想乘凉,天下哪有那么多好事?

  第二,我们缺高端技术人才。

  我听说前不久有一家国内的应用软件公司专门派人到美国硅谷,要挖软件平台的技术高手。这家公司其实也是面临着升级的问题,他们做着做着,发现不往下做到平台一级不行了。

  大家可能觉得奇怪,中国有那么多程序员,怎么还需要去美国找?问题是中国的程序员常有,真正的高手却找不到。中国人重实利而轻理想,而操作系统需要长时间的投入,见效实在太慢,因此中国公司普遍不愿意投资,对于开源的Linux社区也从来都是只索取而不贡献。这也带给程序员们很不好的风气,使得他们普遍也不愿意去钻研基础软件,而是选择能够更快出人头地和致富的应用软件。如今的互联网行业,大家都在谈产品经理,却没人去谈软件架构师,而实际上两者同样都很重要。

  第三,我们缺生态圈。  

    即使我们能够做出自己的技术标准,但是不能够将这个标准推出去,同样无法获得真正的成功。而这就需要我们摆脱单打独斗的思维模式,而是要走出去,与众多的硬件厂商、应用软件厂商、集成商合作,形成良性的生态圈。但是,这也是我们不擅长的,过去单打独斗惯了,一直都是游击队作风,根本就打不了攻坚战。就像我们曾经做过的龙芯、WAPI和TD-SCDMA,都曾经掌握了一些技术标准,但是由于无法建立完整的生态圈,后都以失败告终。

  没有基础研发、高端技术人才和生态圈这三级火箭,我们的卫星当然也就无法送上天。因此,我对我们做成自主手机操作系统持悲观态度,除非像华为、阿里巴巴、腾讯、百度这些有实力的企业真的沉下心去做这件事情。这恐怕需要一个非常长的周期。现在我们怎么办?恐怕也只能扶植一些相对比较弱势的国外手机操作系统,避免一家独大了。