处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

深入传感器技术发展 8TCMOS地位猛提升

深入传感器技术发展 8TCMOS地位猛提升
来源:互联网 时间:2013-03-18

    在视频成像的领域中,自从CMOS芯片诞生以后,恐怕关于CMOS与CCD的争论就没有休止过。有的人说,以CMOS的资历它根本无法撼动CCD的,也有人说,CCD已经成长多年,太多的技术已经形成定式,从而不利于它的更新。总之,伴随着CCD与CMOS在传感器市场的彼消此长,这种关于CMOS的争论就这样一直在持续着。

    如今,网络高清成像的监控已经逐渐成为风靡的趋势一夜“杀来”。而CMOS传感器在网络监控摄像机领域的广泛应用也重新激起了更多人讨论的兴趣。于是,CMOS的发展问题也再一次的被人们所提起。如果说,模拟监控摄像机的特点更能够促进CCD传感器优势的发挥的话,那么网络高清的来临是否能够助长CMOS叫板CCD的资本呢?近日,随着第七届全球数字监控发展论坛的在京举行,关于CMOS前景的讨论也再一次的摆上了众人的案头。

    1、源起3T—8T

    近些年来,虽然CMOS芯片始终处在一个默默发展的态势。但是由于一直以来受到CCD传感器光环的覆盖,所以很难得到人们更多的关注。不过,这也为CMOS的发展与腾飞提供了更多的积累过程。

    从早的3TCMOS芯片的诞生,到当前8TCMOS技术的逐渐被得到信任。CMOS芯片可以说默默的走过了很长的一段发展之路。起初,3T的CMOS技术只是在简单的复位,成像效果的曝光等方面,有着不错的发挥,而这要是CMOS芯片为初级的一个技术的体现。尔后,在之后问世的4T芯片上,相关的设备主要在信号的采样上得到了一个非常广泛的提升。在工作中,CMOS传感器会将曝光采样时间分别在亮暗两个不同的阶段进行同一场景的采样,之后再将两个效果进行很好的整合,从而使清晰度,低照度能力等得到化的提升。也更好的实现了CMOS芯片对于smear的改良。

    2、突飞猛进

    之后,为了更好的实现图像处理能力,从CMOS的5T芯片开始采用了更加革命性的改进,在CMOS的技术应用中,开始应用globalshutter技术,应用较高的PLS,从而使CMOS单纯的在安防,手机,和电能等简单的成像领域,实现了向医疗应用,机器视觉等高需求的方向迈进。

    6T技术实现后,CMOS将globalshutter的应用实现了再进一步的提升,实现了更高的寄生光灵敏度技术。也将CMOS芯片的高清成像能力整体提升到了一个更高的层次。后来,在6T技术的基础上,CMOS芯片又增加了控制门技术,实现了更快的视频切换,可使其在应用中达到比此前更高的成像速度,这就是我们所说的7T技术。可以说,在专业性上,7T的CMOS芯片已经达到了一个非常高的水准。

    3、8TCMOS地位性飞跃

    而如今,随着8TCMOS芯片的出现,可以说CMOS已经走出一套具有自身特性的技术发展道路。在性能上,CMOS已经不再是CCD技术的附庸。在低照度上,高灵敏度的技术支持已经使夜间的噪点和照度几乎和CCD并无差别。而在全局快门的应用上,globalshutter不但彻底解决了拍照时的拖影问题,同时也CMOS下的高速成像变为可能。自从7TCMOS问世以来,CMOS传感器已经可以达到300fps以上甚至更高的帧速率。而其所带来的优势可以利用高帧率更多的完成多帧多叠加的宽动态功能,这对于高速抓拍以及监控无疑有着巨大的帮助。