处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞思卡尔推出单芯片图形LCD+Kinetis微控制器系列

飞思卡尔推出单芯片图形LCD+Kinetis微控制器系列
来源:电子工程世界 时间:2011-12-22
    飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)近日推出面向单芯片、图形LCD 应用的基于ARM® Cortex™-M4内核的微控制器(MCU)系列。高性能Kinetis K70系列的目标应用需要复杂的图形LCD用户界面以及先进的连接和安全功能,而没有多芯片设计相关的成本与功耗的增加。
 
    为K70提供支持的是飞思卡尔便携嵌入式图形用户界面(PEG)图形开发套件,这是全面的可视化布局和设计工具,能够加快设计流程,使开发人员可以在简单的基于PC的环境内创建丰富的图形用户界面(GUI)。
 
     图形LCD界面正在迅速取代传统的LED和分段LCD显示器,越来越多的设计人员利用图形LCD界面提供的美观性、灵活性和成本效益。Kinetis K70系列是图形LCD显示器的理想解决方案,提供集成的图形LCD控制器、1 MB的闪存和128 KB的SRAM,能够以8位QVGA分辨率驱动LCD面板,而无需增加外部程序和帧缓冲存储器所需的成本和复杂性。如需要,可以通过外部存储器支持高达24位SVGA分辨率的显示器。借助120/150 MHz ARM Cortex-M4内核、硬件浮点单元和交叉开关架构,K70系列还提供管理图形处理性能需求的净空,同时管理HMI应用通常要求的实时控制、通信和连接功能。
 
    飞思卡尔工业和多市场MCU事业部副总裁 Geoff Lees 表示,“K70是迄今为止功能丰富的Kinetis系列,为已具有丰富的设计选项的产品组合带来了新的性能、内存和集成水平。 “图形LCD功能是Kinetis功能集演进的下一个逻辑步骤。它允许开发人员快速地以低成本将具有吸引力的多功能用户界面添加到自己的设计中。”
 
    强大的图形LCD支持
    有了飞思卡尔PEG开发套件的支持,设计人员可以快速创建高色深的多层GUI,与应用的实时操作系统紧密合作。他们甚至能够将现有的PEG应用从一个不同的架构迁移到Kinetis K70系列。PEG设计工具 WindowBuilder™提供简单的拖放式界面,使GUI屏幕和控件的布局在PC环境中与在终产品显示器中完全一样。然后自动生成C++源码,可以对其进行编译并连接到终应用中,从而限度地降低开发成本,加快上市速度。
 
    飞思卡尔还提供免费的eGUI图形驱动程序,与更小的资源Kinetis MCU智能”LCD显示器配套工作。eGUI是功能强大的目标式驱动程序,包含触摸屏支持和字体和位图转换工具,只需要较小的内存占用便可以独立工作,或者使用飞思卡尔免费的MQX实时操作系统。
 
    所有的Kinetis MCU都由具有Processor Expert代码生成器的飞思卡尔CodeWarrior 10.x集成开发环境(IDE)提供支持,以及包括IAR SystemsKeilAtollicSegger的工具的广泛的ARM生态系统支持。数个新的飞思卡尔Tower System模块(包括新的TWR-LCD-RGB外设模块)提供用于快速评估和硬件原型设计的平台。
 
    新特性选项120/150 MHz MCU向现有的K10、K20和K60系列添加多个新特性,同时保留引脚和软件兼容性:  
  • 更快的CPU性能:高达150MHz的 CPU速率和提高的缓存功能可提高计算吞吐量,提供Cortex M微控制器上迄今为止的 Coremark结果之一。
  • 浮点单元 – 扩展了引擎驱动、音频处理和数字过滤等数据采集密集型应用的范围, 减少了计算时间,提高了系统精度。
  • 专用引擎控制外设 – 多个定时器和快速16位ADC,具有故障控制和可编程延迟块支持,通过传感器或无传感器算法支持步进电机、BLDC和PMAC引擎。
  • 高速USB主机/器件,使用外部ULPI 收发器连续支持480 Mbps数据传输。
  • DRAM和NAND闪存控制器 – 支持DDR、DDR2和低功耗DDR存储器连接,以及高达32位的ECC现有的/未来NAND存储器。
    供货情况及定价
    带有1 MB 闪存的Kinetis K70 120 MHz MCU工程样件现已通过256 MAPBGA封装的形式供货。带有1MB 闪存的K70 120 MHz MCU的建议零售价为10.09美元(10,000件)。计划在2012年年初供应该系列的其他产品,计划5月份进行批量生产。Tower System TWR-K70F120M模块现在可以订购,TWR-K60F120M和TWR-LCD-RGB模块预计将于2012年季度供货。如需了解更多信息,请访问www.freescale.com/kinetis。
    
    飞思卡尔生态系统合作伙伴对此发表评论:
    SEGGER Microcontroller 首席执行官Rolf Segger 表示“Kinetis K70的快速ARM Cortex-M4 CPU内核结合高速USB和具有错误代码校正支持的NAND-Flash控制器等先进的外设使其稳稳占据MCU性能的级别。SEGGER致力于支持K70系列的整个产品组合,从行业的J-Link/J-Trace模拟器系列到包括emWin GUI软件开发套件在内的中间件解决方案系列,该软件开发套件利用K70的集成图形LCD控制器。
    IAR Systems 产品经理Anders Lundgren 表示,“IAR Systems一直是Kinetis生态系统开发的主要参与方,版本的IAR Embedded Workbench使开发人员能够充分利用Kinetis K70的功能。除了加快ARM Cortex-M4 DSP库的优化,我们还增加了用于分析堆栈利用率、图形事件记录和功能分析的特性,所有这些都为开发人员提供了对其应用的更大的可视性和控制,从而提高了代码效率和系统效率。”
    ARM 系统设计事业部MCU 工具负责人Reinhard Keil 表示,“Keil和飞思卡尔密切合作,创建了针对带有MDK-ARM、MQX和ULINKpro的Kinetis K70的全面的软件开发解决方案。真正的ARM编译器连同为Cortex-M4 进行了优化的DSP库充分发挥了该处理器的性能。外设调试感知、RTOS和中间件简化了应用测试,而流跟踪实现了软件验证和算法优化。”
 
    Atollic 销售和营销副总裁Magnus Unemyr表示,“Atollic全力支持飞思卡尔 ARM Cortex-M4 MCU的Kinetis 产品组合,我们相信新的K70系列将显著增强其功能。我们的Atollic TrueSTUDIO开发套件配备了用于代码分析、测试质量测量和先进的测试自动化的插件,为Kinetis生态系统添加了功能强大的内容。”
 
    关于飞思卡尔半导体
    飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)是的半导体公司,为汽车、消费、工业和网络市场设计并制造嵌入式半导体产品。公司总部位于德州奥斯汀市,并在全球范围内拥有设计、研发、制造和销售机构。