处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德力普光电全力布局LED无频闪照明驱动市场

德力普光电全力布局LED无频闪照明驱动市场
来源:21ic 时间:2013-03-16

21ic讯 LED照明技术的大量应用,使随之而来的电光源频闪与频闪效应诱发的健康问题值得我们的重视,使用有频闪的LED照明产品在一定程度上给我们的工作和生活带来了危害。我们在应用电光源时,科学认识LED照明产品频闪与频闪效应的危害性,对于科学推广应用LED节能灯,构建明亮、清晰、舒适的照明环境,具有重要的现实指导意义。

在实际的应用中德力普光电愈来愈多的客户要求能开发出适用LED照明产品的无频闪LED驱动,而无频闪LED照明产品的核心是LED驱动电源无频闪。德力普无频闪驱动技术的核心是以更少的器件,保证电路高转换效率和高功率因数的同时,将LED驱动器控制电路输出为平直的直流电流,以符合LED光源直流的工作模式,用照相机(摄像机)不会出现闪烁的水纹频闪现象。

摄像机下的普通日光灯管与LED日光灯管的对比,可以更直接了解频闪,您可以用相机或摄像机近距离的拍摄LED照明产品看看频闪是否存在。一般直观鉴别与评价LED照明产品频闪的工具,通常采用频闪检测专用陀螺。鉴别与评价LED照明产品频闪与频闪效应,是以太阳光为标准的。太阳光的光通量是平滑稳定的,没有频闪与频闪效应危害。LED照明产品的光通量平滑稳定度越接近太阳光,LED照明产品的频闪深度越小,频闪效应危害越小。

一.电光源的频闪与频闪效应

频闪与频闪效应是针对电光源,光通量的波动深度和由此产生的危害效应(称为频闪效应)大小的两个互为因果的物理量。频闪是指电光源光通量波动的深度。光通量波动深度越大,频闪越严重。电光源光通量波动深度大小,与电光源的技术品质有直接关系。

电光源光通量波动深度大小,通常用百分数来描述。现阶段,己广泛应用的电光源中,LED日光灯、LED射灯、LED筒灯、LED天花灯。如电感镇流器驱动的T8(ø26mm)直管日光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯光通量的波动深度高达55%-65%。而市场上部分技术品质较差的节能灯,仍然存在高达20%-30%的频闪深度。

频闪效应是指电光源由光通量的波动而产生的危害效应,即频闪产生的危害效应。电光源频闪越严重,频闪效应危害越严重。

二、电光源频闪效应危害的表现

A、引发工伤事故

在电光源的频闪频率与运动物体的速度成整倍数关系时,运动物体的运动状态就会产生静止、倒转、运动速度缓慢,以及上述三种状态周期性重复的错误视觉,引发工伤事故。例如:制衣行业的缝纫机操作工,将高速上下运动的针头,错觉为静止状态,不慎将手指扎伤。

B、影响生产效率

频闪效应会引发视觉神经疲劳、偏头痛。特别是机械行业己普遍应用的高压汞(钠)灯、金属卤化物灯。轻工、食品、印刷、电子、纺织等行业普遍应用的电感镇流器驱动的T8(26mm)直管日光灯。频闪效应危害严重造成生产效率低下。例如,流水线上的插件操作工,容易因视觉疲劳、眼花,引起偏头痛,产生定位困难等情形。

C、长时间使用伤害眼睛

在我国80年代以后,电感镇流器驱动的T8(ø 26mm)直管日光灯,普遍应用于家庭、学校、图书馆等。因照明环境频闪效应危害严重,成长中的中小学生受害极大,视力下降明显,近视眼显著增多

深圳德力普光电股份有限公司在LED照明行业具有的技术应用优势和系统方案解决能力,由经验丰富和技术精湛的电源电池,开关电源工程整合而成。目前与麻省理工材料学院,NXP、Marvell和矽力杰等结成战略合作关系。公司目前主要的无频闪LED驱动电源系列有:6-20W非隔离无频闪系列;LED日光灯无频闪系列;1-10W内置球泡灯无频闪系列,6-20W 外置筒灯无频闪系列 ,50-100W集中式外置室内灯无频闪系列。其中30-50W 外置无频闪系列正在积极开发中。2013年德力普光电将全面启动智能化照明驱动市场,为众多LED照明厂商提供高性价比、多元化的照明驱动解决方案。