2012年触控功能的移动设备面板出货量达到15亿片,增长率达29%,销售量达到160亿美元,增长率达44%。
受智能手机、平板电脑热卖的推动,移动智能设备市场快速增长,已经成为继液晶电视之后推动玻璃基板材料市场增长的另一个主要动力。由于应用环境不同,移动设备用户对玻璃基板性能的需求与液晶电视厂商并不完全相同,体现在高强度、耐磨性、可挠性等方面。目前,已有多家国内企业投入玻璃基板的生产开发当中。
移动智能设备成市场增长新动力
移动智能设备与大尺寸电视成为玻璃基板市场增长的两大动力来源。
显示产业目前正处于转折点,以往一直在推动产业发展的大尺寸电视市场增长趋于减缓,而用于智能手机的中小尺寸显示及触摸屏的需求近年来却增长迅猛。作为显示产业的基础材料——玻璃基板,受此趋势影响也展现出不一样的发展势头。
从市场结构看,移动设备用玻璃基板成为市场增长的主要动力。拓璞产业研究所分析师林麟指出,近年来具有触控功能的手机屏幕市场增长十分快速,2012年触控功能的移动设备面板出货量达到15亿片,增长率达29%,销售量达到160亿美元,增长率达44%。而根据Displaysearch的统计数据表明,2008年~2014年中国市场显示屏出货量的年复合增长率不一:移动PC为36%,液晶电视为27%,电脑显示屏为7%。移动智能设备与大尺寸电视成为玻璃基板市场增长的两大动力来源。全球的玻璃基板厂康宁的财报收入也印证了这一点。康宁显示科技部2012年第四财季销售额为8亿美元,同比增长约3%,主因是大量应用于移动设备的Corning Gorilla玻璃销售量强劲的增长。
从产品开发来看,显示技术的发展趋势正从以往的大尺寸化为导向朝着薄型轻量化以及更耐冲击等特性转变,这些特性倍受移动终端厂商重视。
轻薄耐磨特性受青睐
市场需要玻璃基板变得更薄、更轻、更清晰、更加耐磨。
“玻璃基板正变得更薄、更轻、更清晰,特别是由于掌上设备、平板电脑和笔记本设备等移动产品的快速发展,市场需要更加轻薄耐磨的玻璃基板。”康宁玻璃科技业务部总裁季可彬在接受记者采访时指出。
康宁公司在年初展出采用“原生防损技术”的CorningGorilla Glass 3玻璃。康宁表示,这款广泛用于消费性电子产品的一代产品使用全新玻璃配方,在玻璃的原子结构层即予以强化,拥有更出色的抗磨损表现,可防止玻璃受到深层磨损及裂痕破坏。目前,康宁是苹果公司iPhone和iPad的屏幕玻璃供应商。
全球第二大玻璃基板供货商旭硝子也于去年展出了支持1850mm×1600mm即第6代尺寸的强化玻璃“Dragontrail”,该产品采用“玻璃罩一体型技术”,支持“大块基板工序”,可在大块玻璃基板状态下进行化学强化处理、壳体表面修饰、传感器电极形成、表面处理以及加工等工序,也主要用于智能手机和平板电脑。据称Sony近推出的xperia z采用的也是这家公司的产品。国内的Nubia Z5、小米2等手机采用Dragontrail玻璃,据说部分iPad 2采用的也是Dragontrail玻璃。
另一重要玻璃基板供应商肖特公司的Xensation Cover玻璃具有超强硬度,防刮擦、抗破裂,性能稳定,可以更好地满足消费者对触摸屏产品的各种性能需求。
面临全面技术革新
减少指纹存留、具有抗菌功能等是未来玻璃基板具备的新功能。
智能移动设备是目前创新性的消费电子产品,它的快速发展推动着玻璃基板行业开发出性能不断翻新的产品。“减少指纹存留是未来玻璃基板具备的新功能。因为触摸屏越来越普及,人们经常需要在手机屏幕上触按,对上面残留的指纹消费者非常头疼。开发低指纹存留的玻璃基板就显得十分重要。此外,由于手机使用频繁,如果开发出具有抗菌功能的玻璃基板也将有广阔的市场前景。另外,在室内和室外不同光照条件下,手机屏幕显示的效果不同,这也是困挠用户的问题。在这些方面玻璃基板都有很大的改进空间。”季可彬表示。
当然,引人注目的是柔性玻璃的开发。随着超薄、可卷动的OLED显示屏的发布,有弹性的智能手机将被开发出来,可弯曲的柔性显示器技术备受期待,而这对玻璃基板厂商将造成巨大冲击。因为无论是薄型轻量化,还是提高耐冲击性、实现柔性,塑料基板均具有优势。塑料基板原本就是作为“用来替代又厚又重、容易破裂、不能弯曲的玻璃基板的技术”提出来的。虽然玻璃基板迄今一直被几乎所有显示器广泛使用,但在柔性显示大行其道的时代,“宝座”很可能被塑料基板轻松夺走。
然而在年初的CES展中,康宁展出了创新性的柔性玻璃Willow。康宁表示这款产品厚度仅100μm,具备可挠性,一改人们对玻璃制品平整、坚硬、易碎的传统认识,可广泛用于薄型显示器与未来的智能型产品中。大日本印刷在去年也发布了在柔性玻璃上以卷对卷方式形成彩色滤光片的技术,称将玻璃的厚度减至50μm~70μm便可在一定程度上弯曲,并可在其上利用光刻技术形成图案。柔性玻璃的开发使玻璃基板厂商在争夺未来显示基板材料的竞争中,重又获得了优势。
柔性玻璃对行业所引发的冲击还不仅于此。它的成功开发与应用将使显示产品采用卷对卷(R2R)工艺(像生产新闻用纸一样)生产成为可能,必将引起玻璃基板及其后续工序产生巨大的变化。总之,随着新技术的出现,以及移动智能设备的巨大市场需求推动,玻璃基板产业目前正处于全面技术革新的爆发点上。