处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Google Glass太贵! GlassUp低价抢市场

Google Glass太贵! GlassUp低价抢市场
来源:CTIMES 时间:2013-03-12
Google Glass 让许多科技迷张大了眼睛引颈期盼,不过在尚未正式开卖的此刻,它的高售价似乎离平易近人有蛮大的距离。2013年的德国汉诺威CeBIT展上,出现了一款与Google Glass概念相似的穿戴式产品 - GlassUp ,先不论规格上的差异,至少这款计划中的商品的定价可望压低在Google Glass的五分之一左右!

附图 : GlassUp只有Google Glass定价的1/5

GlassUp虽没有如Google Glass的外观那么地设计感十足,但符合消费者期待的基本功能一应俱全,藉由蓝芽与手机通讯,它可支援Android、iOS、Windows三大系统,开发厂商预计在正式上市时能采用蓝芽4.0版本,待机时间也可望达到150小时之久。

GlassUp的设计重点在于右侧镜架上的微型投影机,能在镜片上投放出320×240大小的视窗,GlassUp具有多个感测器以及电源开关,触控式的镜片能辨识按一下、按两下、长按、滑动等操作指令,性能上虽无法多工处理,但做到显示简讯、邮件等文字讯息与简单图表等应用都没问题。

除了售价大不相同之外,GlassUp可让使用者用直视前方的角度观看投影视窗的影像,和Google Glass需要把视线往右上方看完全不同。不过今年3月在CeBIT展出的GlassUp尚处于开发阶段,包括像是待机时数与通讯功能皆尚未到达理想状态,上市版本可望在2013年第四季推出。