处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

室内LED智控市场陷“成本雾霾”

室内LED智控市场陷“成本雾霾”
来源:高工LED 时间:2013-03-12

LED照明允许高性能调光的特性和无线的传输方式结合,为LED智能灯具接入网络在技术层面上提供了可能。记者了解到,目前LED智能控制系统在商业照明、家居照明、道路桥梁、景观照明方面都已经有不少厂家涉足。

目前,用于LED灯具智控系统的国际通讯协议很多,包括ZigBee、DALI、Lonworks等,配合物联网的光感、温控、气体感应等感应元件便能很好的采集环境信息,通过手机、电脑、平板、遥控器或面板就可以实现LED灯具的无线智能控制。

各类无线传输协议兼容性差

DALI是数字照明控制的国际标准,全称数字可寻址接口标准。它使得多达64个带有one4all接口的数字调光镇流器在一根线路上被分别寻址,分配到16个小组以及对16个照明场景进行编程,再配合使用简单的智能传感器,节能效果可达80%以上。

记者从莱帝亚研发总监杜艳喜处了解到,他们的智能控制系统选择独立的控制器进行远程控制,全部采用DALI的标准。“只要在外围添加数字接口,便能实现LED灯具与手机、平板终端的控制连接。”

在杜艳喜看来,只要理解DALI标准的内容,国内厂商掌握LED照明无线智能控制的技术难度并不是太大。

而ZigBee则是一种低速短距离传输的无线网络协议,具有低功耗、低成本、低速率、支持大量节点、支持网络拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全等特点,目前村田制作所、瑞瀛网络主要采用这套通讯协议来开发室内LED智控系统。

ZigBee在无障碍的情况下无线传输距离可以达到3000米左右,但在大多数城市,由于建筑物会阻碍信号传输,同时伴有反射等信号干扰,因此在室外应用受限较多。目前,ZigBee主要应用于室内,其无线信号传输一般可以做到30米左右。

村田电子贸易(深圳)有限公司市场部副经理唐皓表示,其公司制作的这套ZigBee系统无线传输可以达到30-50米。同时,可以通过添加信号放大器或其他特殊信号处理,使得传输距离相应增加。而在控制效果上,唐皓表示,只要可以提出需求,公司都能通过编程集成到网关来实现情景模式和终端的个性化操作。

另外一种无线传输模式则是Lonworks,又被称为现场总线,是自动化领域中低层数据通信网络。简单的说,就是以数字通信代替传统模拟信号及普通开关量信号的传输。