目前全球都在大力推进智能电网和智能电表的升级改造,美国已经投入了34亿美元用于电网升级,智能电表部署量在2011年达到顶峰,欧盟计划2020年之前在1.33-1.45亿个家庭中安装部署智能电表。中国也已是目前世界上增长快的智能电表市场之一,2011年部署了4千万先进的智能电表,2012年部署了1.39亿个智能电表,目前正在迅速推进建设全国性的智能电网,其中用于居民和企业的智能电表是电网改造的关键所在。
根据Pike Research咨询公司的研究报告,中国智能电表安装数量将从2012年的1.39亿台增长到2020年的3.77亿台。2020年之前,智能电表在中国电表市场的占有量将达到74%。
Silicon Labs(芯科实验室有限公司)中国区总经理刘显礼说:“中国电网正在通过快速和基础性升级实现智能电网,其中转换的关键将是如何对住宅和商业建筑进行大规模的智能电表部署。预计到2020年,中国智能电网升级改造市场需求总额将超过720亿美元。”
Pike Research资深研究分析师Neil Strother也表示:“中国智能电网市场的发展正在不断加快步伐,中国国家电网公司是其主要驱动力。中国当前的5年规划持续到2015年,对于传输升级、变电站自动化、配电自动化以及高级计量设施等有强烈需求。”
为了抓住中国智能电表/智能电网市场的巨大商机,美国Silicon Labs近专门针对中国快速增长的智能电表市场推出了高性能、超低功耗、低成本无线收发器解决方案Si4438 EZRadioPRO,它符合严格的中国智能电表470-510MHz频段操作监管要求,具有业内的无线性能和超低功耗,是目前市场上成本效益的智能电表Sub-GHz无线收发解决方案。
利用高效的片上PA,Si4438通过提供业内的输出功率(+20dBm)、灵敏度(-124dBm)、链路预算(114dB)和临近通道抑制(58dB)等规格特性,为智能电表延长传输距离并提供可靠的通信链路。同时,内置的分集式天线和跳频支持可进一步扩展传输距离、增强无线性能。由于分集式天线紧密集成到Si4438收发器,因此可以提高系统链路预算8-10dB,即使在恶劣的环境条件下也可以有效延长传输距离。
刘显礼表示:“Si4438是业内一款为中国470-510MHz频段定制的无线收发解决方案,也是我们首款专门针对中国智能电表市场开发的EZRadioPRO IC,不仅成本和休眠模式电流非常低,而且也是目前业内发射功率达到+20dBm的无线收发器,我们主要竞争对手解决方案的这一指标只有+13dBm。我们一个匈牙利客户在空旷环境下的实测覆盖距离是6公里。”
Si4438收发器是针对中国智能电表市场的能效的sub-GHz无线解决方案。Si4438 IC的50nA休眠/待机电流(寄存器内容保留)比中国市场上同类收发器产品低40倍。在50nA休眠模式,Si4438收发器可以在短短的450µs时间内转换到接收(RX)或发送(TX)模式。处于工作模式时,其TX电流消耗在+20dBm为75mA,RX电流消耗为14mA,加上超低待机电流和快速唤醒时间,使功耗敏感型无线应用的电池寿命化。在相同的产品运行周期中,可减少电池更换次数和/或电池尺寸。
由于Si4438收发器具有高性能和高集成度,因此无需为无线应用添加片外功放(PA)、低噪声放大器(LNA)或表面声波(SAW)滤波器,从而降低BOM成本。片上PA可用于补偿低成本天线性能,而同类产品则需要更大、成本更高的片外PA以获得同等性能。集成的温度传感器、上电复位电路和GPIO进一步降低系统成本和电路板尺寸。
Silicon Labs亚太地区高级区域市场经理谢文辉博士说:“我们竞争对手的无线收发器方案需要加上外部PA和LNA之后,发射功率也只能达到+17dBm,而我们的Si4438方案不需要外部PA、LNA和SAW滤波器,发射功率就可达到+20dBm。休眠模式电流也只有竞争对手方案的四分之一。封装尺寸也是同类产品中小的,只有4×4mm。成本也是业内好的,与竞争对手解决方案相比,BOM成本约可减少30%。”
Si4438 IC可与低成本MCU、晶体和少量被动组件组合构建出具有成本效益的无线系统。另外,其4×4mm封装也是同类产品中小的,限度的减小电路板面积。
Si4438无线收发器专为425-525MHz ISM频段设计,因此也是室内能源管理系统和其他智能电网基础设施应用,诸如远距离回程通信到服务公司应用的理想sub-GHz无线解决方案。
Si4438 IC与Silicon Labs Si446x EZRadioPRO收发器引脚兼容。Si446x是为全球部署智能电表/智能电网产品而设计的sub-GHz ISM频段产品。EZRadioPRO系列产品包括全系列发射器、接收器和收发器,覆盖各种无线应用。此外,Silicon Labs为智能能源和家居互连应用提供2.4GHz频段Ember ZigBee无线网络解决方案,为智能电表应用提供32位Precision32 MCU、混合信号8位MCU、无线MCU和数字隔离器。